DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3209

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia il modulo EML CAN da 25 Gbps per le stazioni radio base 5G per telefonia mobile

Esso consente la trasmissione di dati ad alta velocità con un consumo energetico ridotto nelle reti mobili

Versione PDF (PDF:134.8KB)

TOKYO, 4 settembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un modulo EML CAN da 25 Gbps che supporta la trasmissione di dati ottici ad alta velocità nelle reti di accesso radio all'interno delle stazioni base di quinta generazione (5G) per telefonia mobile. Il nuovo modulo sarà esposto in occasione dell'evento China International Optoelectronic Exposition (CIOE) (Esposizione optoelettronica internazionale della Cina) 2018 a Shenzhen, Cina, 5-8 settembre, e sarà reso disponibile sul mercato dal 1° novembre.

Modulo EML CAN da 25 Gbps (ML760B54)

Programma di vendita

Prodotto Modello Lunghezza d'onda Gamma di temperatura
del case in fase di funzionamento
Data di spedizione
EML CAN
da 25 Gbps
ML760B54 1270 nm,
1310 nm
Da -40 ℃ a +95 ℃ 1° novembre 2018

L'introduzione delle reti mobili 5G darà inizio alla trasmissione di grandi volumi di dati e comporterà la necessità di reti di comunicazione ottica ad alta velocità; di conseguenza, darà impulso alla domanda dei clienti di dispositivi ottici ad alta velocità caratterizzati da un ridotto consumo energetico. La nuova unità EML CAN da 25 Gbps è in grado di soddisfare questi requisiti e contribuirà a migliorare la produttività e l'efficienza delle installazioni dei clienti.

Caratteristiche del prodotto

1)
Supporta le reti mobili ad alta velocità per grandi volumi di dati
-Utilizza un pacchetto TO-CAN che trasmette EML a 25 Gbps, per la prima volta nel settore*
-Sfrutta la larghezza di banda migliorata del pacchetto TO-CAN
2)
Riduce il consumo di energia all'interno delle reti mobili
-Riduce il consumo di energia dei raffreddatori termoelettrici del 40% rispetto all'attuale modello FU-411REA
3)
Migliora la produttività del cliente
-È compatibile con il pacchetto standard TO-56 CAN (Dimensioni pacchetto: φ5,6 mm)
-Migliora la produttività di moduli ottici bidirezionali e ricetrasmettitori ottici grazie a un processo di fabbricazione semplificato
*Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 4 settembre 2018

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.