DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3214
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Modello altamente diversificato destinato alle apparecchiature medicali e ai dispositivi industriali
TOKYO, 26 settembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un modulo TFT-LCD Wide HD da 12,3 pollici per applicazioni industriali, quali apparecchiature medicali, macchine utensili e altre ancora. Il nuovo modulo TFT-LCD offre una combinazione di caratteristiche senza precedenti, come lo schermo molto grande e angoli di visione orizzontale/verticale estremamente ampi di 176 gradi, Wide HD ad alta risoluzione (1.920 x 720 punti), altissima luminosità pari a 1600 cd/m2, elevato rapporto di contrasto di 1000:1 e gamma di temperature di esercizio versatile compresa tra -40 e 80 gradi Celsius. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 1° novembre attraverso gli uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
Modulo TFT-LCD a colori Mitsubishi Electric (AA123AD11)
Mitsubishi Electric prevede che il suo nuovo TFT-LCD potrà soddisfare i requisiti di installazioni e applicazioni sempre più versatili grazie allo schermo grande e agli angoli di visione ampi, all'alta risoluzione, all'altissima luminosità, al contrasto elevato e alla resistenza a temperature molto diversificate.
Oggi Mitsubishi Electric offre 35 moduli TFT-LCD con angoli di visione estremamente ampi.
Prodotto | Modello | Data di spedizione |
---|---|---|
Modulo TFT-LCD Wide HD da 12,3 pollici | AA123AD11 | 1° novembre 2018 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.