DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3214

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sta per lanciare il modulo TFT-LCD Wide HD da 12,3 pollici a colori

Modello altamente diversificato destinato alle apparecchiature medicali e ai dispositivi industriali

Versione PDF (PDF:192.4KB)

TOKYO, 26 settembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un modulo TFT-LCD Wide HD da 12,3 pollici per applicazioni industriali, quali apparecchiature medicali, macchine utensili e altre ancora. Il nuovo modulo TFT-LCD offre una combinazione di caratteristiche senza precedenti, come lo schermo molto grande e angoli di visione orizzontale/verticale estremamente ampi di 176 gradi, Wide HD ad alta risoluzione (1.920 x 720 punti), altissima luminosità pari a 1600 cd/m2, elevato rapporto di contrasto di 1000:1 e gamma di temperature di esercizio versatile compresa tra -40 e 80 gradi Celsius. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 1° novembre attraverso gli uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

Modulo TFT-LCD a colori Mitsubishi Electric (AA123AD11)

Mitsubishi Electric prevede che il suo nuovo TFT-LCD potrà soddisfare i requisiti di installazioni e applicazioni sempre più versatili grazie allo schermo grande e agli angoli di visione ampi, all'alta risoluzione, all'altissima luminosità, al contrasto elevato e alla resistenza a temperature molto diversificate.

Oggi Mitsubishi Electric offre 35 moduli TFT-LCD con angoli di visione estremamente ampi.

Caratteristiche del prodotto

1)
Larghezza estesa dello schermo per visualizzare grandi quantità di dati
- L'ampio schermo con formato 8:3 è in grado di visualizzare grandi quantità di informazioni grazie alle finestre multiple
- Il display estremamente ampio vanta un progetto meccanico ottimizzato che nei test è risultato resistente quanto i modelli AA esistenti di Mitsubishi (rilasciati prima di luglio 2018)
2)
Angoli di visione estremamente ampi, alta risoluzione, elevata luminosità e alto rapporto di contrasto
- Gli angoli di visione estremamente ampi di 176 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, garantiscono un'eccellente visibilità in una vasta gamma di installazioni
- Lo schermo Wide HD ad alta risoluzione, 1.920 (H) × 720 (V), consente di gestire efficacemente grandi quantità di dati
- L'altissima luminosità di 1600 cd/m2 e l'elevato rapporto di contrasto di 1000:1 offrono una visibilità eccellente in ambienti luminosi, inoltre, la regolazione di intensità dall'1% al 100% garantisce una facile visibilità con qualsiasi luce ambientale
3)
Gamma di temperature leader del mercato per l'uso all'aperto
- Una gamma di temperature di esercizio senza confronti, compresa tra -40 e 80 gradi Celsius, assicura la resistenza ad ambienti esterni estremi per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo

Programma di vendita

Prodotto Modello Data di spedizione
Modulo TFT-LCD Wide HD da 12,3 pollici AA123AD11 1° novembre 2018

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.