DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3215
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Offrirà un miglioramento dell'illuminazione per interni grazie alla simulazione della profondità del cielo e alla regolazione dei colori in base all'ora del giorno; in questo modo gli spazi interni sembreranno più grandi e più aperti
TOKYO, 27 settembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere sviluppato una tecnologia di illuminazione per interni che simula i cambiamenti quotidiani della luce naturale: l'alba, il cielo blu e infine il tramonto. Nel sistema, che consiste di un pannello sottile e di un telaio che misura meno di 100 mm, è integrato un metodo proprietario di illuminazione dai bordi che emette luce a LED dal lato del pannello luminoso, per ottenere una luce molto naturale con la profondità e il colore del cielo. Mitsubishi Electric presenterà la sua nuova tecnologia in occasione di CEATEC JAPAN 2018 presso il complesso fieristico Makuhari Messe di Chiba, in Giappone, dal 16 al 19 ottobre. La tempistica prevista per il rilascio sul mercato sarà annunciata in seguito.
Prototipo di simulazione del cielo blu
Struttura di base del prototipo
Applicazione di esempio con lucernari
Applicazione di esempio con lucernari e finestre
Nei moderni luoghi di lavoro sono in corso miglioramenti volti a creare ambienti confortevoli, capaci di stimolare e motivare i dipendenti. Tra questi è incluso il miglioramento dell'illuminazione degli uffici con finestre oscurate o coperte, oppure dove le finestre non sono presenti. Il nuovo sistema di Mitsubishi Electric, a differenza dei sistemi di illuminazione a LED convenzionali, produce una luce molto naturale, con colori simili a quelli dell'alba e del tramonto, ma anche del cielo blu, creando una percezione della profondità per far sembrare gli ambienti interni più grandi e più aperti.
In futuro, Mitsubishi Electric prevede di sviluppare applicazioni in grado di fornire una piacevole luce naturale negli uffici, nelle strutture pubbliche e in altri ambienti dove la luce naturale è limitata o assente.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.