DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3217

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric esegue i test del sistema LIDAR per la misurazione del vento e del sistema DIAL per la misurazione della concentrazione di vapore acqueo, insieme all'amplificatore laser più potente del mondo, con l'obiettivo di prevedere in anticipo le piogge torrenziali

Grazie a questi sistemi sarà più facile prevedere le piogge torrenziali

Versione PDF (PDF:451.1KB)

TOKYO, 11 ottobre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere iniziato i test dimostrativi di un nuovo sistema dotato di metodi LIDAR (Light Detection And Ranging) per la misurazione del vento e DIAL (Differential Absorption LIDAR) per la misurazione della concentrazione di vapore acqueo, con l'obiettivo di prevedere in anticipo le piogge torrenziali. Nel sistema è integrato un amplificatore laser sviluppato di recente, a guida d'onda e ad alta potenza che è in grado di fornire la potenza che si ritiene sia la più alta del mondo, pari a 15,8 millijoule, utilizzando un laser a impulsi a frequenza singola nella lunghezza d'onda di 1,5 μm, non nociva per l'occhio umano. I test intendono dimostrare che il sistema è in grado di misurare contemporaneamente il vapore acqueo nell'aria e le correnti ascensionali che causano la formazione dei cumulonembi, e che è in grado di farlo nel modo più rapido e preciso e con una portata più ampia rispetto alle alternative convenzionali. In futuro, Mitsubishi Electric si aspetta di ottenere ulteriori miglioramenti prima del lancio di un sistema commerciale per la previsione con estremo anticipo delle piogge torrenziali.

Il sistema dimostrativo LIDAR per la misurazione del vento e DIAL per la misurazione della concentrazione di vapore acqueo sarà esposto in occasione di CEATEC JAPAN 2018 presso il complesso fieristico Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, dal 16 al 19 ottobre.

Dimostrazione dei metodi di misurazione della concentrazione di vapore acqueo DIAL e della velocità del vento LIDAR

Principi dei metodi di misurazione della concentrazione di vapore acqueo DIAL e della velocità del vento LIDAR

Il nuovo sistema, basato su un sistema convenzionale LIDAR di misurazione del vento, rilasciato da Mitsubishi Electric il 28 maggio 2014, è stato migliorato affinché possa misurare il contenuto di vapore acqueo nell'atmosfera. Esso trasmette fasci laser da terra per misurare simultaneamente la quantità e la distanza del vapore acqueo e la velocità e la direzione del vento.

Le catastrofi estreme di origine climatica sono in aumento in tutto il mondo. In caso di piogge torrenziali, l'emissione di allerta con il massimo anticipo è necessaria per permettere l'evacuazione e la messa in sicurezza delle comunità. Tuttavia, con i radar meteo convenzionali, i cumulonembi possono essere osservati solo dopo che si sono formati, rendendo difficile la previsione delle piogge torrenziali nei tempi necessari per effettuare un'evacuazione adeguata. Per aiutare a ottenere previsioni migliori, Mitsubishi Electric ha eseguito test estensivi allo scopo di perfezionare la precisione dei nuovi metodi DIAL per la misurazione del vapore acqueo e LIDAR per la misurazione del vento, che attualmente sono in fase di test dimostrativo.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.