DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3218
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Aumenta la produttività in una vasta gamma di applicazioni, inclusa la produzione di parti e la riparazione con ricostruzione strato per strato
TOKYO, 23 ottobre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di una tecnologia unica di Dot Forming che consente di realizzare una formatura ad alta precisione grazie alla combinazione di tecnologie laser, CNC (Computer Numerical Control) e CAM (Computer Aided Manufacturing) nelle stampanti 3D. La tecnologia produce parti tridimensionali (3D) di alta qualità con pochi vuoti e ad alta velocità, grazie all'uso di un metodo DED (Directed Energy Deposition, deposizione di energia diretta) a filo laser che consiste in un processo di produzione additiva che si serve di energia termica concentrata per fondere i materiali mano a mano che vengono depositati. Mitsubishi Electric ritiene che la sua nuova tecnologia consentirà di aumentare la produttività in una vasta gamma di applicazioni, ad esempio la formatura "near-net" (di dimensioni prossime a quelle finite) di parti di aeromobili e automobili e le riparazioni con ricostruzione strato per strato.
In occasione della 29a Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF2018), che si terrà presso il complesso fieristico Tokio Big Sight, sarà esposta per riferimento una macchina per la formatura del metallo tridimensionale a partire dal 1° novembre. Mitsubishi Electric prevede di lanciare una versione commerciale della macchina entro l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2021.
Fig. 1 Componenti del sistema e campioni comparativi
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.