DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3219
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
In questo modo contribuirà allo sviluppo di una fornitura di energia elettrica stabile nel Myanmar
TOKYO, 24 ottobre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di essere stata scelta per la fornitura di 46 apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS), di 7 trasformatori e di altre apparecchiature alla Electric Power Generation Enterprise (EPGE) del Myanmar, tramite la filiale Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. Le apparecchiature saranno consegnate al principio del prossimo anno per l'impiego in sottostazioni il cui funzionamento avrà inizio nel 2021.
L'ordine di fornitura rientra nella fase 1 del progetto di ricostruzione e adeguamento urgenti (Pacchetto 2) (Urgent Rehabilitation and Upgrade Project Phase 1), un progetto ufficiale giapponese di assistenza allo sviluppo (ODA), nel Myanmar. In futuro, Mitsubishi Electric fornirà una serie di apparecchiature affidabili e di alta qualità per contribuire allo sviluppo dell'economia e delle infrastrutture del Myanmar.
Apparecchiatura di comando con isolamento in gas
Trasformatore speciale trifase suddiviso
Il Myanmar sta sviluppando la propria infrastruttura elettrica per superare il problema delle interruzioni di energia causate dalla rapida crescita economica del paese. A partire da questo impegno e come provvedimento ad alta priorità, il paese sta rinnovando e aggiornando con urgenza le sue sottostazioni obsolete.
Le apparecchiature di comando con isolamento in gas di Mitsubishi Electric possono essere installate nelle aree con spazi limitati delle sottostazioni esistenti e i trasformatori speciali trifase suddivisi possono essere alloggiati in moduli compatti separati per una più agevole spedizione alle sedi dove le infrastrutture di trasporto sono arretrate. Mitsubishi Electric si è aggiudicata questo ordine di fornitura sulla base della valutazione di alto livello della qualità dei suoi prodotti e della sua esperienza nella fornitura di prodotti correlati, sia ai clienti in Giappone, sia in altri mercati.
Sottostazione | Ywama | Tharkayta | Ahlone |
---|---|---|---|
Elemento (unità) | GIS da 230 kV (4) GIS da 66 kV (10) Trasformatore da 230 kV (3) |
GIS da 66 kV (25) Trasformatore speciale trifase suddiviso da 230 kV (2) e altre apparecchiature |
GIS da 66 kV (7) Trasformatore da 230 kV (2) e altre apparecchiature |
Consegna | In sequenza, a partire dal 2019 |
Sede generale | Nay Pyi Taw, Myanmar |
---|---|
Proprietà | Governo del Myanmar: 100% |
Costituzione | Aprile 2016 |
Attività | Generazione di energia elettrica nel Myanmar |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.