DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3224
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Avrà luogo il lancio globale delle attività relative ai convertitori di tensione basati sul sistema di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC)
TOKYO, 13 novembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la struttura di verifica in corrente continua ad alta tensione (HVDC), costruita dall'azienda come Transmission & Distribution Systems Center ad Amagasaki, in Giappone, entrerà in funzione il 26 novembre. La nuova struttura di verifica è volta a supportare l'ingresso dell'azienda nel mercato globale dei sistemi di convertitori di tensione (VSC). L'obiettivo di Mitsubishi Electric è il raggiungimento di un volume pari a 50 miliardi di yen (circa 450 milioni di dollari USA) di ordini a livello globale di sistemi HVDC-Diamond® entro il 2020.
I sistemi HVDC aiuteranno a ridurre le emissioni di CO2 grazie all'integrazione efficiente e alla maggiore diffusione dello sfruttamento di energie rinnovabili, quali l'energia fotovoltaica e l'energia eolica offshore. Secondo le stime di Mitsubishi Electric, il mercato globale dei sistemi HVDC valeva circa 770 miliardi di yen (circa 7 miliardi di dollari USA) nel 2017 e si prevede che avrà una crescita pari a circa il 6% annuo. I sistemi HVDC sono di due tipi: i sistemi VSC e i sistemi con convertitori a commutazione di linea (LCC); il primo tipo di sistema non necessita di una fonte di alimentazione esterna per la commutazione, fonte che è invece necessaria per il secondo tipo. Si prevede che i sistemi HVDC basati su sistemi di convertitori di tensione (VSC) saranno oggetto di una maggiore domanda, infatti essi richiedono un minor numero di condizioni per il collegamento delle linee di trasmissione.
Il lancio delle attività relative ai sistemi HVDC basati su convertitori VSC di Mitsubishi Electric ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze di sistemi di alimentazione moderni del mercato globale. Con la sua nuova struttura di verifica, l'azienda potrà offrire sistemi altamente affidabili grazie alla verifica delle prestazioni operative e di funzionamento, inclusa la gestione dei guasti sulla rete CA e CC su una scala reale.
Ubicazione | 8-1-1 Tsukaguchi Honmachi, Amagasaki, Prefettura di Hyogo, Giappone |
---|---|
Superficie edificata | 1.217,6 metri quadrati (circa 13.450 piedi quadrati) |
Spazio calpestabile | 1.767,8 metri quadrati (circa 18.300 piedi quadrati) |
Struttura | Struttura in acciaio a due piani |
Avvio delle operazioni | 26 novembre 2018 |
Prodotti | Sistema back-to-back basato su convertitore VSC da 50 MW* |
Struttura principale | Convertitore, controllo e protezione, apparecchiature CA |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.