DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3231

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric crea la tecnologia per la produzione in serie del modulo TFT-LCD curvo a colori e inizia ad accettare ordini

Combinazione di resistenza alle condizioni ambientali e design gradevole, ideale per le automobili e le imbarcazioni da diporto

Versione PDF (PDF:95.3KB)

TOKYO, 26 novembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la creazione di una tecnologia per la produzione in serie di un nuovo modulo TFT-LCD curvo a colori che combina la resistenza alle condizioni ambientali, per permettere di sopportare temperature estreme, con un design gradevole; è ideale, di conseguenza, per l'uso nelle automobili e nelle imbarcazioni da diporto. Il modulo offre un raggio di curvatura compreso tra 700 mm e meno di 1.000 mm e prestazioni ottiche equivalenti a quelle degli schermi piatti. Mitsubishi Electric sta accettando gli ordini per il nuovo modulo.

Modulo TFT-LCD curvo a colori dotato della tecnologia sviluppata di recente
(raggio di curvatura di 800 mm)

Il nuovo modulo sarà esposto in occasione della fiera bauma CHINA 2018 a Shanghai, in Cina, dal 27 al 30 novembre.

Caratteristiche del prodotto

1)
Tecnologia per la produzione in serie del modulo TFT-LCD con raggio di curvatura compreso tra 700 mm e meno di 1.000 mm
- Produzione stabile ed efficiente realizzata mediante progettazione meccanica e design del pannello TFT ottimizzati, tenendo in considerazione la tolleranza di curvatura
- La nuova tecnologia di produzione in serie garantisce un processo produttivo rapido e di alta qualità grazie a una soluzione unica che copre ogni fase, dalla produzione del pannello TFT, fino all'incollaggio del vetro di copertura curvo
2)
Prestazioni dello schermo curvo equivalenti a quelle dello schermo piatto
- La progettazione meccanica e il design del pannello TFT ottimizzati permettono di ottenere un'uniformità della luminanza in bianco e nero equivalente a quella degli schermi piatti
- Visibilità eccellente, anche in ambienti luminosi, grazie agli angoli di visione estremamente ampi di 176°, sia in orizzontale, sia in verticale, alta luminosità di 1.000 cd/m2 ed elevato rapporto di contrasto di 1.000:1
- Lo schermo ad alta risoluzione (167-190 ppi) è in grado di gestire una grande quantità di informazioni
- Colori accesi ottenuti grazie alla riproduzione dei colori ottimizzata (rapporto NTSC Tip. 84%)
- La gamma di temperature di esercizio senza confronti, compresa tra -40 e 85 gradi Celsius, assicura la resistenza del prodotto alle temperature estreme.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.