DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3258

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric ha sviluppato una tecnologia di simulazione per il funzionamento degli edifici ZEB (Zero Energy Building)

Consente di determinare le impostazioni ideali per il risparmio di energia e i livelli di comfort negli edifici NZEB (Net Zero Energy Building)

Versione PDF (PDF:217.8KB)

TOKYO, 13 Febbraio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere sviluppato una tecnologia di simulazione per la previsione del consumo energetico e dei livelli di comfort negli edifici NZEB (Net Zero Energy Building). La nuova tecnologia aiuta i responsabili per l'uso razionale dell'energia degli edifici a determinare con anticipo, in modo semplice ed efficiente, le impostazioni ideali per il bilanciamento dei livelli di risparmio energetico e di comfort negli edifici ZEB.

Panoramica della tecnologia di simulazione per il funzionamento degli edifici ZEB

Caratteristiche principali

1)
Previsione altamente accurata del risparmio energetico e dei livelli di comfort basata su simulazioni
I dati di simulazione vengono generati per ciascun edificio sulla base dei dati del modello di informazioni di un edificio (BIM, Building Information Modeling) che include le informazioni sull'edificio stesso e sulle apparecchiature installate nell'edificio. La simulazione include anche informazioni sul meteo, le pianificazioni e le impostazioni delle apparecchiature; in questo modo si migliora ulteriormente la precisione della simulazione di previsione del risparmio energetico. Inoltre, questa tecnologia prevede i livelli di comfort in termini di temperatura, umidità, velocità del vento, e così via.
2)
I piani operativi basati sulle simulazioni permettono ai responsabili per l'uso razionale dell'energia dell'edificio di lavorare in modo efficiente
Le simulazioni permettono ai responsabili per l'uso razionale dell'energia dell'edificio di analizzare il consumo energetico, confrontando i valori di progetto dell'edificio sull'utilizzo del piano/della stanza, sui tipi di apparecchiature, ecc., con i valori previsti dalla simulazione. Per mezzo di questo processo, il responsabile può identificare facilmente qualsiasi differenza notevole tra i valori di progetto e i valori previsti. Per correggere tali differenze, i responsabili possono, in primo luogo, eseguire una simulazione utilizzando le nuove impostazioni per i condizionatori d'aria, le luci e altre apparecchiature, per vedere se le modifiche possono avvicinare sufficientemente i valori previsti ai valori di progetto. Le simulazioni possono anche essere utilizzate per prevedere i livelli di comfort e trovare un equilibrio tra essi e il risparmio energetico. Inoltre la capacità di determinare le impostazioni corrette prima di reimpostare realmente le apparecchiature, aiuta a ridurre il carico di lavoro del responsabile per l'uso razionale dell'energia. Dopo avere modificato le impostazioni, le condizioni possono essere facilmente confermate utilizzando la schermata delle prestazioni energetiche e la schermata di distribuzione della temperatura tridimensionale.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.