DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3261

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia i computer industriali modello MI3000, ampliando la serie MELIPC

Visualizzazione delle informazioni sulla produzione e contributo al miglioramento dell'IoT dell'impianto di produzione

Versione PDF (PDF:365.0KB)

TOKYO, 18 febbraio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'ampliamento della serie MELIPC di PC per uso industriale per applicazioni di controllo ed edge computing nel campo dell'automazione industriale (FA), con l'introduzione, il 28 febbraio, di due nuove unità MI3000. Le nuove unità semplificheranno la visualizzazione dei diversi dati presso gli impianti di produzione, assicurando un miglioramento della produttività.

MI3315G-W / MI3321G-W

Nuovi modelli MI3000 nella serie MELIPC

Caratteristiche del prodotto

1)
Supporto Edgecross per la visualizzazione di dati dall'impianto di produzione
- Come i tre modelli di questa serie già esistenti, sulle nuove unità sono preinstallate la piattaforma software Edgecross1 e l'agente di raccolta dati SLMP2 per consentire la raccolta in tempo reale dei dati dell'impianto di produzione e la creazione di sistemi di edge-computing.
- Il software di visualizzazione preinstallato GT SoftGOT20003 è compatibile con Edgecross e permette una facile visualizzazione dei dati.
1 Piattaforma open software giapponese che supporta l'edge-computing e l'integrazione FA/IT
2 Seamless Message Protocol: protocollo comune per il collegamento ininterrotto tra i dispositivi compatibili con CC-Link IE e i prodotti Ethernet® senza la gerarchia/i limiti della rete
3 Software per la creazione di schermate su display e operazioni basate sulle schermate, simili a quelle dell'interfaccia uomo-macchina programmabile della serie GOT 2000
2)
La flessibilità e la scalabilità elevate abilitano un sistema ottimale di progettazione per una vasta gamma di applicazioni
- Grazie all'ampio schermo da 21,5 pollici, il pannello LCD Full HD4 visualizza i dati in modo semplice e chiaro
- PCAP5 la tecnologia dei pannelli touchscreen, acquisita dagli smartphone e dai tablet, abilita il funzionamento con il semplice tocco e offre una retroilluminazione LCD migliorata
- Collegamento flessibile con vari dispositivi, dai lettori di codici a barre Windows® alle telecamere OnVIF6
- Grazie a una serie di slot di espansione e di interfacce, inclusa l'uscita audio, viene fornito il supporto per la progettazione flessibile dei sistemi per ottenere soluzioni ottimali in grado di soddisfare le esigenze delle diverse applicazioni
4 Disponibile nel modello MI3321G-W
5 Tecnologia dei pannelli touchscreen capacitivi proiettati, acquisita dagli smartphone e dai tablet
6 Standard per le telecamere di rete

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.