Comunicati stampa

Nuovo stabilimento di Mitsubishi Electric nella Repubblica Ceca per la produzione di motori e inverter per i veicoli a motore elettrico Contribuirà all'espansione del settore dei veicoli a motore elettrico in Europa

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3266

TOKYO, 6 marzo 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il prossimo inizio della costruzione di un nuovo stabilimento nei locali della sua consociata Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o (MEAC) a Slaný, nella Repubblica Ceca. La nuova fabbrica permetterà a MEAC di aumentare la produzione in serie di sistemi motore e inverter per i veicoli elettrici, ad esempio i sistemi alternatore-motorino di avviamento integrato (ISG) per i veicoli ibridi a 48 V*, la cui domanda è prevista in rapida crescita, particolarmente in Europa.

  1. * Mitsubishi Electric inizia la produzione in serie del primo sistema ISG del settore automobilistico integrato nell'albero di trasmissione per veicoli ibridi da 48 V http://www.mitsubishielectric.com/news/2017/1026-b.html (26 ottobre 2017)
  • Immagine del nuovo impianto presso MEAC

Con l'obiettivo di estendere la portata del settore delle apparecchiature automotive, Mitsubishi Electric sta sviluppando una serie di prodotti all'avanguardia per il settore automobilistico, grazie all'applicazione delle sue numerose tecnologie proprietarie nei campi dell'elettronica di potenza, del controllo dell'integrazione nei veicoli e degli avvolgimenti delle bobine ad alta densità per i motori.

Descrizione del nuovo stabilimento MEAC

Ubicazione Slaný, Repubblica Ceca
Superficie edificata Un unico piano con spazio calpestabile totale di 9.880 m2
Finalità Produzione di motori e inverter per i veicoli a motore elettrico
Investimento 1.200 milioni di JPY
Avvio delle operazioni Aprile 2020
Parametri ambientali Illuminazione a LED, sistema di climatizzazione combinato a refrigerante/acqua a marchio Mitsubishi Electric (utilizzo di refrigerante a basso GWP/conformità alle normative europee sull'ambiente)

Informazioni su MEAC

Rappresentante Shigeru Shiroyama
Dipendenti 423
Ubicazione Politickych veznu 1564 274 01, Slaný, Repubblica Ceca
Quota degli investimenti Mitsubishi Electric Corporation 90%
Mitsubishi Electric Europe, B.V. 10%
Capitale 350.000.000 CZK
Prodotti principali Produzione e vendita di motori con sistema ISG, alternatori, motorini di avviamento, motori con servosterzo elettrico e unità di controllo

(a partire dalla fine di gennaio 2019)

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti