Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancerà una nuova famiglia di Servosistemi e un nuovo Motion ControllerPrestazioni leader del settore e, per la prima volta nel mondo, compatibilità con CC-Link-IE TSN

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3268

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

TOKYO, 7 marzo 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di una nuova serie di Servosistemi, in particolare, il Servosistema AC MELSERVO serie J5 (65 modelli) e il Motion Controller serie iQ-R (7 modelli), a partire dal 7 maggio. Questi prodotti nella categoria dei Servosistemi, per la prima volta nel mondo*1, supportano sul mercato la rete industriale aperta di nuova generazione CC-Link IE TSN*2. Questi nuovi prodotti, che offrono prestazioni leader nel settore (risposta di frequenza del servoamplificatore*3, ecc.) e la compatibilità con la rete CC-Link IE TSN, contribuiranno a migliorare le prestazioni delle macchine e ad accelerare il progresso delle soluzioni per la fabbrica intelligente.

  1. *1Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 7 marzo 2019
  2. *2Rete industriale basata su Ethernet e sulle specifiche divulgate da CC-Link Partner Association il 21 novembre 2018, che adotta la tecnologia TSN per abilitare la coesistenza di più protocolli su una sola rete, grazie alla sincronizzazione di data e ora.
  3. *3Frequenza massima alla quale un motore può seguire un comando di onda sinusoidale
  • MELSERVO serie J5

  • Motion Controller
    MELSEC serie iQ-R

Caratteristiche principali

  1. 1) Prestazioni leader del settore per consentire l'aumento della velocità delle macchine e della precisione
    • I servoamplificatori con risposta di frequenza da 3,5 kHz permettono di ridurre il tempo del ciclo delle apparecchiature di produzione.
    • I servomotori dotati di codificatori ad alta risoluzione, leader del settore*1 (67.108.864 impulsi/giro), riducono l'oscillazione di coppia per ottenere un posizionamento stabile e preciso.
  2. 2) Comunicazione ad alta velocità con CC-Link-IE TSN per una maggiore produttività
    • Il Motion Controller, per la prima volta nel mondo*1, supporta la rete CC-Link-IE TSN e ottiene un tempo del ciclo di funzionamento di 31,25 μs.
    • La comunicazione sincrona ad alta velocità con la rete CC-Link-IE TSN tra i sensori di visione e gli altri dispositivi collegati aumenta le prestazioni generali delle macchine.
  3. 3) I nuovi servomotori serie HK contribuiscono ad aumentare il valore della macchina
    • I servomotori rotativi HK collegano i servoamplificatori di alimentazione a 200 V e 400 V. Inoltre, combinazioni quali il collegamento di un servomotore di capacità inferiore con un servoamplificatore di elevata capacità permettono di ottenere maggiori velocità e coppia. La struttura flessibile del sistema assicura maggiore libertà di progettazione ai costruttori di macchine.
    • Per ridurre le procedure di manutenzione, i servomotori rotativi sono dotati del codificatore assoluto senza batteria più piccolo del settore*1, sviluppato da Mitsubishi Electric e alimentato da una struttura di produzione di energia autonoma.
    • Per risparmiare tempo e spazio durante l'installazione, i collegamenti di alimentazione e del codificatore per i servomotori sono semplificati e utilizzano un unico cavo e connettore.
  4. 4) Connettività con più reti industriali aperte per una configurazione del sistema flessibile
    • Servoamplificatori selezionati, che possono essere collegati a più reti industriali aperte e permettono agli utenti di scegliere la rete preferita o di collegarsi ai sistemi esistenti, facilitando una configurazione flessibile e ottimale del sistema.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti