Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3276
TOKYO, 23 aprile 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la data del 26 aprile 2019 per il rilascio dei prodotti "MELFA Smart Plus Card Pack" e "MELFA Smart Plus Card" con caratteristiche di manutenzione predittiva migliorate e funzioni potenziate dei sensori di forza, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità dei robot industriali serie MELFA-FR. Le nuove funzioni integrano la tecnologia di intelligenza artificiale compatta originale di Mitsubishi Electric, Maisart®,*1e permetteranno di ottenere una riduzione del 60% del "takt time" e del tempo di avvio del sistema, contribuendo, pertanto, all'aumento della produttività negli stabilimenti di produzione.
MELFA Smart Plus Card
Inserimento nella serie MELFA-FR
Nome prodotto | Nome del modello | Specifiche generali | Prezzo | Data di rilascio | Obiettivi di vendita per l'anno fiscale 2019 |
---|---|---|---|---|---|
MELFA Smart Plus Card Pack | 2F-DQ520 | Dotato di tutte le sette funzioni*5, incluse la manutenzione predittiva e le funzioni di espansione dei sensori di forza | Prezzo da stabilire | 26 aprile | 200 unità |
MELFA Smart Plus Card | 2F-DQ521 | Una qualsiasi delle funzioni di MELFA Smart Plus Card Pack*5, ad esempio la manutenzione predittiva o l'espansione dei sensori di forza. | Prezzo da stabilire |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.