Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3301
TOKYO, 10 settembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di un circuito integrato ad alta tensione (600 V) (HVIC) con driver a mezzo ponte e a costi contenuti che offre prezzi ridotti e un'elevata resistenza ai disturbi, mettendo in risalto le funzioni di base. Si prevede che il nuovo circuito integrato ad alta tensione (HVIC), progettato per i circuiti che azionano i semiconduttori di potenza nei sistemi di inverter a bassa capacità, consentirà di ridurre il consumo energetico degli elettrodomestici, delle biciclette elettriche e delle apparecchiature industriali. Le vendite avranno inizio il 18 ottobre 2019.
Nuovo HVIC da 600 V a costi contenuti (M81776FP)
La domanda di circuiti integrati ad alta tensione (HVIC) che azionano i semiconduttori di potenza nei sistemi di inverter per l'uso nei sistemi di controllo dei motori è in crescita, poiché questi dispositivi contribuiscono al risparmio di energia e al miglioramento delle prestazioni dei prodotti di consumo e delle apparecchiature industriali. I circuiti integrati ad alta tensione (HVIC) di Mitsubishi Electric combinano alta affidabilità, convenienza e un design compatto.
Prodotto | Modello | Specifica | Rilascio |
---|---|---|---|
HVIC da 600 V | M81776FP | 600 V / -0,35 A, +0,2 A | 18 ottobre 2019 |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.