Comunicati stampa

Mitsubishi Electric presenta l'abitacolo della concept car "EMIRAI S"Le tecnologie di rilevamento e HMI (interfaccia uomo-macchina) più recenti daranno il loro contributo alla futura società MaaS

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3311

TOKYO, 8 ottobre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha presentato oggi la sua concept car EMIRAI S con le sue tecnologie all'avanguardia, quali un'innovativa interfaccia-uomo macchina e le tecnologie di rilevamento biometrico, che daranno certamente il loro contributo a un trasporto sicuro, migliorando inoltre la comunicazione dei passeggeri nella futura società MaaS (mobility as a service, mobilità come servizio). La EMIRAI S verrà presentata in occasione della 46a edizione del Tokyo Motor Show 2019 che si terrà nel complesso fieristico Tokyo Big Sight, dal 24 ottobre al 4 novembre.

Rendering della EMIRAI S

Caratteristiche

  1. 1)Tecnologia biometrica per garantire un trasporto sicuro
    • Il sistema DMS1 è dotato di tecnologia di rilevamento della frequenza cardiaca senza contatto con near camera a infrarosso integrata. La tecnologia di rilevamento del volto*2 monitora continuamente i movimenti del viso del conducente. La temperatura della superficie corporea viene misurata con un sensore.
    • L'analisi della frequenza cardiaca e della temperatura corporea permette al sistema di eseguire la diagnosi delle condizioni del conducente e di rilevare fatica, sonnolenza, malori improvvisi, ecc.
    1. *1Sistema di monitoraggio del conducente (DMS)
    2. *2La tecnologia di rilevamento del volto determina le posizioni degli occhi, del naso e della bocca utilizzando le immagini della telecamera
  2. 2)L'innovativa interfaccia uomo-macchina facilita la comunicazione sia all'interno, sia all'esterno del veicolo
    • La tecnologia di separazione vocale distingue i comandi vocali da altre conversazioni in corso all'interno del veicolo, riconoscendo la persona che pronuncia i comandi vocali e se si tratta di immagini della telecamera e di segnali audio*3.
    • L'ampio display a immagini incrociate combina immagini flottanti in 3D ed effetti visivi olografici; inoltre, un display con manopola a forma di anello semplifica le operazioni utilizzando varie GUI. Entrambe le tecnologie contribuiscono a realizzare operazioni intuitive per offrire una migliore esperienza utente.
    1. *3Tecnologia HMI intelligente e naturale per la mobilità intelligente
      https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0122-c.html (22 gennaio 2019)

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti