Comunicati stampa

La macchina per elettroplaccatura di Mitsubishi Electric riceve il premio 2019 R&D 100 AwardContribuisce a migliorare la produttività e ridurre l'impatto ambientale

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3322

TOKYO, 10 dicembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver ricevuto un R&D 100 Award per un'innovativa macchina per placcatura a scorrimento automatico per pezzi singoli che consente agli impianti di placcatura di migliorare la produttività e ridurre il carico ambientale. Il premio è stato ricevuto durante la cerimonia degli R&D 100 Awards, che si è tenuta a San Francisco, Stati Uniti, il 5 dicembre. A oggi, Mitsubishi Electric ha ricevuto 26 premi R&D 100 Award da R&D World.

Nel processo di elettroplaccatura, il pezzo da lavorare viene messo a contatto con una soluzione di placcatura attraverso un elettrodo, senza necessità di un bagno di placcatura, per cui viene placcata solo la superficie di contatto che scorre in prossimità dell'elettrodo.

  • Partecipanti alla cerimonia di premiazione degli R&D 100 Awards

  • Macchina per placcatura a scorrimento automatico per pezzi singoli

Caratteristiche della tecnologia e dell'attrezzatura premiata

  1. 1)Applicazione di una tecnologia di placcatura ad alta velocità per una maggiore produttività
    • La resistenza del liquido viene ridotta abbreviando notevolmente la distanza tra gli elettrodi durante la placcatura.
    • La minore resistenza del liquido permette l'uso di una corrente elevata, per una formazione della pellicola più rapida.
    • La formazione della pellicola ad alta velocità riduce il tempo di lavorazione per la placcatura continua di pezzi singoli senza incidere sul volume di lavorazione, per una migliore automazione con una macchina di dimensioni più contenute.
    • Rispetto al metodo di lavorazione in lotti convenzionale per la placcatura in grandi volumi, il tempo di lavorazione per unità è ridotto a circa un quinto e la produttività risulta notevolmente migliorata, con soli 45 secondi a pezzo rispetto ai 215 secondi dei procedimenti di placcatura convenzionali in alcune fabbriche Mitsubishi Electric.
  2. 2)Riduzione del carico ambientale grazie a una tecnologia di placcatura con scorrimento di alta qualità e ad alta efficienza
    • La tecnologia di placcatura con scorrimento ad alta efficienza riduce la soluzione di placcatura a un decimo rispetto al processo corrente e il sistema di circolazione a perdite ridotte assicura un sostanziale abbattimento degli sprechi di soluzione.
    • Ottimizza la quantità di soluzione di placcatura tramite un accurato controllo sia della soluzione alimentata all'elettrodo, sia della velocità di diffusione, migliorando la qualità della pellicola di placcatura.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media