Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3334
TOKYO, 6 febbraio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, in collaborazione con il National Institute of Information and Communications Technology (NICT) del Giappone, ha sviluppato una tecnologia per un'antenna di tipo AESA (Active Electronically Steered Array) in banda Ka (da 27 a 40 GHz) dotata del profilo più sottile del mondo*, meno di tre centimetri, allo scopo di garantire avanzati servizi di connettività in volo tramite satelliti con velocità di trasmissione dei dati superiori a 100 Mbps. L'azienda ha annunciato inoltre di aver sviluppato gli elementi dell'antenna e, in collaborazione con la Tohoku University e Tohoku MicroTec Co., un circuito integrato a radiofrequenza (RF-IC) in previsione di un'antenna AESA a onde millimetriche in banda V (da 40 a 75 GHz) che sarà in grado di fornire connettività in volo a velocità ancora più elevate.
La nuova antenna AESA in banda Ka di Mitsubishi Electric è sufficientemente sottile e piccola da poter essere installata su qualsiasi tipo di velivolo, indipendentemente dalle sue dimensioni, ed è in grado di funzionare anche ad alte latitudini, consentendo così ai passeggeri di poter usufruire di streaming on-demand e altri servizi Internet ad alta velocità su voli in tutto il mondo. In seguito a ulteriori prove e dimostrazioni, l'azienda prevede di commercializzare la sua antenna AESA in banda Ka dopo il 2023 e l'antenna AESA in banda V dopo il 2027.
Rendering del sistema AESA di Mitsubishi Electric
Struttura dell'antenna a onde millimetriche di Mitsubishi Electric
Circuito RF a onde millimetriche con integrazione tridimensionale di Mitsubishi Electric
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.