Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3338
TOKYO, 19 febbraio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che a fine maggio inizierà la vendita di prodotti campione di un nuovo modulo TFT-LCD XGA da 10,4 pollici progettato per uso in ambienti estremi, quali cantieri edili, veicoli per impieghi pesanti, aree agricole e applicazioni industriali.
Il nuovo modulo offre una combinazione di caratteristiche all'avanguardia senza precedenti, tra cui XGA ad alta risoluzione (1.024 × 768 pixel), angoli di visione orizzontale/verticale estremamente ampi di 176 gradi e un'alta luminosità pari a 1.300 cd/m2. Vanta inoltre una serie di attributi per i quali vi è una crescente domanda sul mercato, tra cui un elevato rapporto di contrasto di 1.000:1, una gamma di temperature di stoccaggio versatile compresa tra -40 e +80 gradi Celsius e un'elevata resistenza alle vibrazioni.
La vendita di prodotti campione inizierà il 29 maggio tramite le sedi di Mitsubishi Electric presenti in tutto il mondo.
Modulo TFT-LCD AA104XN11 a colori Mitsubishi Electric
Prodotto | Dimensioni | Risoluzione | Modello | Driver LED | Spedizioni dei campioni |
---|---|---|---|---|---|
Modulo TFT-LCD | 10,4 pollici | XGA | AA104XN01 | Sì | 29 maggio 2020 |
AA104XN11 | No |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.