Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sta per lanciare il modulo TFT-LCD XGA a colori da 10,4 pollici Ideale per ambienti esterni estremi e per applicazioni industriali

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3338

TOKYO, 19 febbraio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che a fine maggio inizierà la vendita di prodotti campione di un nuovo modulo TFT-LCD XGA da 10,4 pollici progettato per uso in ambienti estremi, quali cantieri edili, veicoli per impieghi pesanti, aree agricole e applicazioni industriali.

Il nuovo modulo offre una combinazione di caratteristiche all'avanguardia senza precedenti, tra cui XGA ad alta risoluzione (1.024 × 768 pixel), angoli di visione orizzontale/verticale estremamente ampi di 176 gradi e un'alta luminosità pari a 1.300 cd/m2. Vanta inoltre una serie di attributi per i quali vi è una crescente domanda sul mercato, tra cui un elevato rapporto di contrasto di 1.000:1, una gamma di temperature di stoccaggio versatile compresa tra -40 e +80 gradi Celsius e un'elevata resistenza alle vibrazioni.

La vendita di prodotti campione inizierà il 29 maggio tramite le sedi di Mitsubishi Electric presenti in tutto il mondo.

Modulo TFT-LCD AA104XN11 a colori Mitsubishi Electric

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)Ampia gamma di temperature di stoccaggio e grande resistenza alle vibrazioni
    • Il progetto meccanico ottimizzato e i componenti robusti ne permettono lo stoccaggio a temperature estreme comprese tra -40 e +80 gradi Celsius.
    • Il progetto meccanico ottimizzato consente di ottenere una resistenza alle vibrazioni elevata, pari a 6,8 G (sette volte superiore al valore di 1,0 G dei prodotti esistenti della serie AA di Mitsubishi Electric) per resistere ai montaggi a compressione tra la parte anteriore e posteriore del telaio LCD o una resistenza di 1,5 G per il montaggio laterale.
  2. 2)Alta risoluzione, angoli di visione estremamente ampi e alta luminosità, per adattarsi a diversi tipi di strumenti e installazioni
    • Lo schermo ad alta risoluzione (XGA) è in grado di gestire grandi volumi di immagini e testo.
    • L'angolo di visione estremamente ampio di 176 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, garantisce un'eccellente visibilità per una vasta gamma di installazioni.
    • L'elevata luminosità pari a 1.300 cd/m2 e il rapporto di contrasto elevato pari a 1.000:1 assicurano un'eccellente visibilità anche in ambienti luminosi. Il rapporto di regolazione intensità compreso tra 1 e 100% garantisce una visibilità adatta a qualsiasi livello di luminosità dell'ambiente.
    • Il pannello TFT di recente progettazione migliora la gamma di colori NTSC del 70 percento rispetto a quello del modello precedente (AA104XG), per una grafica interessante.

Programma di vendita

Prodotto Dimensioni Risoluzione Modello Driver LED Spedizioni dei campioni
Modulo TFT-LCD 10,4 pollici XGA AA104XN01 29 maggio 2020
AA104XN11 No

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti