Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3343
TOKYO, 16 marzo 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo del terminale di comunicazione wireless alimentato a batteria BLEnDer® ICE, destinato all'uso nelle reti di sensori per la raccolta dei dati dei contatori di gas e acqua e per il controllo in remoto dei sensori presenti nelle reti. Questo terminale permetterà la lettura automatica dei contatori e il loro monitoraggio e controllo in remoto, per ottenere maggiore efficienza nelle operazioni di manutenzione dei servizi di pubblica utilità e dei gestori di infrastrutture. Diversi test svolti fino ad ora hanno dimostrato che il terminale funziona e comunica stabilmente sul campo.
BLEnDer (abbreviazione di Bid Liaison and Energy Dispatcher) è un pacchetto software sviluppato da Mitsubishi Electric per rispondere ai cambiamenti del settore energetico e per garantire supporto ai servizi di pubblica utilità affinché possano realizzare operazioni più intelligenti ed efficienti. Il terminale BLEnDer ICE (Intelligent Communication Edge) funzionerà con il software BLEnDer HE (Head End) che si occupa della gestione e del controllo dei contatori intelligenti con diversi metodi di comunicazione e con il software di BLEnDer MESH che sfrutta la comunicazione multi-hop per realizzare, a basso costo, un'estesa rete di comunicazione per contatori intelligenti.
Applicazioni di servizio previste per BLEnDer ICE
Il terminale BLEnDer ICE supporta interfacce di comunicazione standard per garantire la connettività non soltanto con i contatori di acqua e gas, ma anche con le varie apparecchiature di rilevamento.
Utilizzando una comunicazione wireless a basso costo di tipo sub-GHz, non è necessario avere una licenza speciale o uno specialista dedicato per connettersi, inoltre, il terminale ICE non è soltanto adatto per le reti di contatori intelligenti ma è anche in grado di espandere le reti di comunicazione esistenti. In questo modo sarà possibile abilitare nuovi servizi, quali la lettura automatizzata dei contatori e il monitoraggio e il controllo delle apparecchiature delle infrastrutture tramite i sensori, a un costo ridotto.
Poiché non è richiesta alimentazione esterna, il terminale alimentato a batteria BLEnDer ICE può essere installato ovunque, perfino nei contatori situati in luoghi dove è difficile fornire alimentazione. In base alle condizioni di utilizzo e all'ambiente, dovrebbe essere possibile utilizzare il dispositivo per un periodo massimo di 10 anni, tempo corrispondente alla durata utile della maggior parte dei contatori.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.