Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sviluppa la tecnologia per convertitori a densità di potenza elevata con componenti integratiContribuirà alla riduzione delle dimensioni delle apparecchiature per elettronica di potenza

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3344

Tokyo, 25 marzo 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che ha sviluppato una nuova tecnologia per integrare dispositivi di potenza, componenti passivi, sensori e altri componenti integrati nello stesso substrato, che l'azienda ha implementato in un convertitore CC-CC bidirezionale da 100 kW (continuo) per ottenere ciò che si ritiene sia il convertitore di potenza a più elevata densità di potenza* al mondo, con una potenza nominale di 136 kW/L, ossia otto volte superiore rispetto ai convertitori tradizionali. Si prevede che la nuova tecnologia contribuisca alla riduzione delle dimensioni delle apparecchiature per elettronica di potenza.

  1. *Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 25 marzo 2020

Modello dimostrativo del nuovo convertitore di potenza a elevata densità di potenza da 136 kW/L (24×18×1,7 cm)

Caratteristiche principali

La nuova tecnologia di integrazione di Mitsubishi Electric consente di ridurre l'induttanza parassita dell'anello di corrente di commutazione a meno di 1/10 rispetto ai convertitori convenzionali. La commutazione uniforme risultante consente la commutazione ad alta velocità per alte frequenze operative in transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo (MOSFET) in carburo di silicio (SiC). La tecnologia porta a componenti passivi notevolmente più piccoli, come i reattori per la regolarizzazione della corrente e i condensatori, che occupano molto spazio nei convertitori CC-CC.


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti