Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sviluppa una tecnologia per il miglioramento della linea di produzioneCombina un ambiente di progettazione integrato con la simulazione dell'intelligenza artificiale (IA)

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3346

TOKYO, 26 marzo 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato una nuova tecnologia per la progettazione efficiente del layout degli impianti di produzione e dei flussi di materiali, nonché per la stima accurata della produttività utilizzando la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Maisart®*. La tecnologia combinata consente di confrontare piani di miglioramento della linea di produzione estremamente accurati e di ridurre di circa la metà il tempo normalmente richiesto.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea tecnologia d'avanguardia)Maisart

Esempio di miglioramenti in una linea di produzione grazie alla nuova tecnologia

Caratteristiche principali

  1. 1)La progettazione integrata del layout e del flusso di materiali migliora l'efficienza della pianificazione

    La nuova tecnologia integra la progettazione del layout degli impianti di produzione e dei flussi di materiali per una rapida identificazione e risoluzione dei potenziali problemi, cosa che rappresenta una sfida negli ambienti di progettazione convenzionali non integrati. La nuova tecnologia visualizza anche informazioni quali i dati analitici di distanza-intensità (DI) che vengono generati dinamicamente in fase di progettazione dei miglioramenti. Layout, flussi di materiali, velocità di movimentazione dei materiali tra i vari processi, ecc. possono essere visualizzati con una grafica di facile comprensione per migliorare la qualità della pianificazione.

  2. 2)Le simulazioni dell'intelligenza artificiale (AI) consentono di ottenere stime precise degli aumenti di produttività previsti

    Questa tecnologia genera automaticamente i dati per i calcoli affidabili dei volumi di produzione in base ai dati dei processi di produzione effettivi, ad esempio modifiche dei tempi di lavorazione ed efficienza del lavoro. Utilizzando questi dati, il volume di produzione può essere simulato con una precisione superiore al 90%. Inoltre, è possibile confrontare più piani di miglioramento in termini di produttività prevista.


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti