Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3347
TOKYO, 30 marzo 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di essere stata designata dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) come contraente del Global Observing SATellite per l'osservazione dei gas serra e del ciclo dell'acqua (GOSAT-GW). Si tratta del terzo satellite della serie GOSAT, per cui sono già state avviate le attività di sviluppo. Il satellite GSAT-GW dovrà svolgere due missioni: l'osservazione dei gas serra per il Ministero dell'Ambiente giapponese e per il National Institute for Environmental Studies (NIES) e l'osservazione del ciclo dell'acqua per il Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Grazie allo sviluppo del satellite GOSAT-GW, Mitsubishi Electric contribuirà ad adottare misure per prevenire i disastri attribuiti al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici, nonché a promuovere metodi scientifici e tecnologici che consentono una previsione più accurata dei cambiamenti climatici.
Rendering artistico del satellite GOSAT-GW in orbita
Il satellite GOSAT-GW sarà equipaggiato con un sensore, denominato Anthropogenic and Natural emissions mapping SpectrOmeter-3 (TANSO-3), per l'osservazione delle concentrazioni di gas serra, quali anidride carbonica e metano, in un'ampia area e con un'elevata precisione per una stima più accurata delle emissioni di gas serra. La modalità di osservazione globale del sensore TANSO-3 sarà in grado di coprire grandi aree della superficie terrestre senza alcuna interruzione, rendendo possibili in tal modo diversi punti di osservazione rispetto ai modelli precedenti. TANSO-3 disporrà anche di una modalità di osservazione dettagliata con una risoluzione spaziale tre volte superiore rispetto al suo predecessore, GOSAT-2 ("Ibuki-2"), permettendo di osservare i gas serra con una maggiore precisione.
GOSAT-GW sarà inoltre dotato del nuovo strumento Advanced Microwave Scanning Radiometer 3 (AMSR3), in grado di stimare la quantità geofisica di acqua sulla superficie, in mare e nell'atmosfera. Il radiometro AMSR3 utilizzerà un numero maggiore di bande di frequenza rispetto ai suoi predecessori per ottenere una stima più accurata delle condizioni idrogeofisiche, quali precipitazioni, vapore acqueo, ghiaccio marino e temperature della superficie marina. I dati ottenuti dalle osservazioni miglioreranno l'accuratezza delle previsioni meteorologiche a livello globale relative a tifoni, piogge torrenziali e altre condizioni climatiche. Inoltre, grazie ai dati dettagliati per la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sul ciclo dell'acqua, GOSAT-GW contribuirà a misurare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla vita quotidiana e a preparare le contromisure necessarie.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.