Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3362
TOKYO, 9 luglio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di un modello di programma di simulazione di alta precisione con particolare enfasi sui circuiti integrati (SPICE, Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) per analizzare i circuiti elettronici dei semiconduttori di potenza discreti. La tecnologia viene implementata nei "SiC-MOSFET* serie N da 1200 V" dell'azienda; la spedizione dei campioni avrà inizio nel mese di luglio. Il modello simula le forme d'onda di commutazione ad alta velocità in modo quasi uguale alle misurazioni effettive, con un livello di precisione attualmente ritenuto senza precedenti nel settore; si prevede che tale risultato porterà alla creazione di progetti di circuiti più efficienti per i convertitori di potenza. In futuro, Mitsubishi Electric prevede di aggiungere diversi parametri basati sulla temperatura per consentire il funzionamento del modello SPICE a temperature elevate. L'azienda ha presentato il nuovo modello** lo scorso 8 luglio, in occasione della Conferenza internazionale Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM Europe 2020), che si è tenuta online il 7 e l'8 luglio.
Fig. 1 Vista in sezione del SiC-MOSFET (a sinistra) e analisi di esempio delle forme d'onda di commutazione (a destra)
(tipo p: strato di carburo di silicio (SiC) impiantato con ioni di alluminio; tipo n: strato di carburo di silicio (SiC) impiantato con ioni di azoto)
Fig. 2 Vista in sezione del SiC-MOSFET
Il SiC-MOSFET controlla la corrente (corrente di drain) che passa dall'elettrodo di drain all'elettrodo di source, in base alla tensione che viene applicata sull'elettrodo di gate (Fig. 2). Il MOSFET ha capacità parassite che accumulano le cariche e determinano la velocità di commutazione. Quando agli elettrodi del dispositivo viene applicata una tensione, i valori della capacità cambiano a causa delle variazioni di distanza tra gli strati che accumulano le variazioni di carica positiva e negativa, con conseguenti variazioni della velocità di commutazione. Quando la distanza tra gli strati diminuisce, il valore della capacità aumenta e la velocità di commutazione diminuisce; viceversa, quando la distanza tra gli strati aumenta, il valore della capacità diminuisce e la velocità di commutazione aumenta.
L'esclusivo modello SPICE di Mitsubishi Electric esegue simulazioni estremamente precise, grazie all'integrazione di dipendenze di tensione delle capacità parassite che vengono valutate con attenzione. Durante la commutazione ad alta velocità sono possibili simulazioni di alta precisione delle forme d'onda di corrente, risultato che il precedente modello non era in grado di ottenere. Ad esempio, per la commutazione di attivazione in cui il SiC-MOSFET passa da non conduttivo a conduttivo, le forme d'onda simulate di tutte le tensioni e le correnti concordano con le forme d'onda sperimentali effettive. L'errore nell'aumento della corrente di drain è stato ridotto dal 40% al 15% (Fig. 3, a destra).
Il nuovo modello permette di ottenere una simulazione di alta precisione della corrente di drain che passa attraverso il circuito di conversione di potenza sull'intera gamma di corrente nominale. I progettisti di circuiti possono dedicare meno tempo all'integrazione dei dati eseguendo esperimenti; pertanto, l'efficienza operativa aumenta dalle prime fasi di sviluppo dei convertitori di potenza. Inoltre, il nuovo modello permette di ottenere una simulazione di alta precisione della forma d'onda della corrente (forma d'onda della corrente di gate) che fa funzionare il SiC-MOSFET, cosa che in precedenza non era possibile (Fig. 3, a sinistra). Di conseguenza, è possibile ridurre i costi grazie alla scelta di dispositivi ottimali che assicurano una corrente sufficiente per l'azionamento del SiC-MOSFET.
Fig. 3 Analisi di esempio delle forme d'onda di commutazione di attivazione
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.