Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sviluppa una nuova tecnologia per realizzare un piccolo modulo amplificatore di potenza GaN ad alta efficienza per stazioni base 5GCombina dimensioni 6 mm per 10 mm e un'efficienza energetica del 43%, tra le migliori al mondo

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3363

TOKYO, 14 luglio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato una nuova tecnologia per realizzare un modulo amplificatore di potenza in nitruro di gallio (GaN) per stazioni base 5G che offre una combinazione di ingombro ridotto (6 mm per 10 mm) e un'efficienza energetica estremamente elevata1, quest'ultima superiore a un valore senza precedenti del 43%2. Il modulo, che utilizza un numero minimo di componenti chip nel circuito di accoppiamento per controllare l'uscita del segnale ad alta qualità, dovrebbe contribuire a realizzare stazioni base 5G ad ampia diffusione e ad alta efficienza energetica. I dettagli tecnici del nuovo modulo saranno presentati in occasione dell'evento IEEE International Microwave Symposium il prossimo agosto.

  1. 1Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 14 luglio 2020
  2. 2Uso della gamma di frequenza 5G a 3,4-3,8 GHz

Caratteristiche principali

  1. 1)Tecnologia di montaggio ad alta densità per realizzare un modulo amplificatore di potenza compatto (6 mm x 10 mm) per le stazioni base 5G ad ampia diffusione
    • Nelle stazioni base 4G, che non utilizzano antenne mMIMO (massive Multiple-Input and Multiple-Output), gli amplificatori di potenza utilizzano linee di trasmissione a lamina metallica per il circuito di accoppiamento. Mentre ciò riduce la perdita di potenza, con conseguente funzionamento ad alta efficienza, le linee di trasmissione occupano spazio e rendono difficile realizzare stazioni base che abbiano dimensioni estremamente ridotte e che siano estremamente efficienti dal punto di vista energetico. La nuova tecnologia di Mitsubishi Electric elimina la necessità di linee di trasmissione negli amplificatori di potenza 5G.
    • Il nuovo circuito di accoppiamento del modulo amplificatore è integrato con dispositivi a montaggio superficiale (SMD), come condensatori e induttori. Grazie all'introduzione di un metodo di analisi dei campi elettromagnetici estremamente preciso e all'applicazione di una tecnologia esclusiva per la disposizione compatta degli SMD, Mitsubishi Electric è stata in grado di ridurre le dimensioni dell'amplificatore a un novantesimo rispetto agli amplificatori di potenza convenzionali.3
    1. 3Amplificatori di potenza 4G di Mitsubishi Electric rilasciati il 12 gennaio 2017
  2. 2)La massima efficienza energetica al mondo riduce il consumo energetico della stazione base 5G
    • I transistor GaN ad alta efficienza contribuiscono ad aumentare l'efficienza dell'amplificatore di potenza.
    • L'utilizzo di dispositivi SMD per il circuito di accoppiamento può ridurre le dimensioni dell'amplificatore ma può anche ridurre l'efficienza energetica poiché questi dispositivi tendono ad avere un'elevata perdita di potenza. La nuova tecnologia di Mitsubishi Electric, tuttavia, crea un circuito di accoppiamento utilizzando un numero ridotto di SMD. Inoltre, gli SMD offrono le stesse caratteristiche elettriche delle linee di trasmissione a lamina metallica. Il modulo amplificatore di potenza risultante raggiunge un livello di efficienza energetica leader a livello mondiale superiore al 43% nelle bande a 3,4-3,8 GHz utilizzate per le comunicazioni 5G.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti