Comunicati stampa

Mitsubishi Electric inizia la fornitura di campioni del modulo EML CAN da 100 Gbps per le stazioni radio base per telefonia mobile 5G

Supporta la trasmissione di dati ad alta velocità con consumo energetico ridotto

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3369

TOKYO, 3 settembre 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° ottobre inizierà a spedire campioni del suo modulo EML (laser modulatore a elettroassorbimento) CAN da 100 Gbps per la trasmissione di dati ottici ad alta velocità per le stazioni base per telefonia mobile di quinta generazione (5G) nelle reti di accesso radio. Il nuovo modello migliora inoltre l'efficienza in fase di produzione.

Modulo EML CAN da 100 Gbps (ML770B64)

Programma di vendita

Prodotto Modello Lunghezza d'onda Gamma di temperatura del case in fase di funzionamento Data di spedizione
Modulo EML CAN da 100 Gbps ML770B64 1310 nm Da - 40°C a + 95°C 1 ottobre 2020

I sistemi di comunicazione mobile di tutto il mondo devono gestire un volume sempre crescente di comunicazioni dati a causa del passaggio dallo standard 4G a 5G, della diffusione dei terminali mobili tra cui smartphone e tablet e del passaggio delle informazioni al cloud. L'espansione delle reti mobili 5G richiederà la trasmissione di grandi volumi di dati da e verso le stazioni base e attraverso le reti di comunicazione ottica ad alta velocità; di conseguenza, darà impulso alla domanda di dispositivi ottici ad alta velocità caratterizzati da un ridotto consumo energetico. Il nuovo modulo EML CAN da 100 Gbps non solo soddisfa questi requisiti, ma contribuisce anche a una maggiore efficienza nella fase di produzione dei ricetrasmettitori ottici. Il nuovo modulo EML CAN da 100 Gbps, che si avvale del package standard del settore CAN TO-56, verrà fornito per le stazioni base 5G.


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti