Comunicati stampa

Mitsubishi Electric produce la cinquecentomillesima unità di ascensore/scala mobile in GiapponeFornitura di prodotti e servizi di alta qualità da 85 anni

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3379

TOKYO, 1° ottobre 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver raggiunto, nel mese di settembre, un traguardo storico, con la produzione della cinquecentomillesima unità di ascensore/scala mobile in Giappone.

L'azienda sviluppa e produce ascensori e scale mobili da 85 anni, dal momento in cui ha avviato la produzione integrata presso Kobe Works nella Prefettura di Hyogo nel 1935. Dalla creazione di Inazawa Works, l'impianto dedicato alla produzione di ascensori e scale mobili, nella Prefettura di Aichi nel 1964, Mitsubishi Electric è stato uno dei leader mondiali nella fornitura di ascensori e scale mobili, attivo in oltre 90 paesi.

Inazawa Works

Iniziative recenti

Il settore degli ascensori e delle scale mobili è cambiato radicalmente a causa di fattori quali edifici sempre più alti e grandi, con maggiore enfasi sulla sicurezza e grandi sforzi per ridurre la diffusione di malattie infettive, in particolare la COVID-19. Mitsubishi Electric ha risposto a queste nuove esigenze fornendo continuamente soluzioni di mobilità per il trasporto, che assicurano sicurezza, tranquillità e comfort. Inoltre, l'azienda continua a concentrarsi sulla fornitura di prodotti e servizi che aumentino il valore degli edifici garantendo maggiore efficienza e comfort, anche integrando nei sistemi degli edifici soluzioni avanzate e di mobilità, come i robot supportati da intelligenza artificiale e IoT.

Inazawa Works

Inazawa Works, la fabbrica principale di Mitsubishi Electric dedicata alla produzione di ascensori e scale mobili, fornisce prodotti che offrono sicurezza, tranquillità e comfort. Inoltre, continua a rafforzare le proprie capacità di sviluppo e verifica attraverso l'uso della torre SOLAÉ per il test degli ascensori e dell'Elevator and Escalator QM Center per lo sviluppo e la verifica della qualità e della produzione di ascensori e scale mobili. La fabbrica ha anche potenziato in modo costante la forza lavoro con iniziative come l'apertura di nuove strutture di formazione, tra cui "SOLAÉ place" e il centro di formazione sull'installazione TAKUMI a Inazawa. Inazawa Works svolge un ruolo insostituibile nello sviluppo integrato, nella produzione, nell'installazione e nella manutenzione di prodotti e servizi di alta qualità in tutto il mondo.

Ubicazione 1 Hishi-machi, Inazawa, Prefettura di Aichi, Giappone
Dimensioni 184.000 m2 (terreno) e 152.500 m2 (edificio)
Prodotti principali Ascensori, scale mobili e sistemi di gestione degli edifici

In futuro, Mitsubishi Electric continuerà a fornire prodotti e servizi di alta qualità incentrati sulla sicurezza, sulla tranquillità e sul comfort, unitamente allo sviluppo tecnologico volto a risolvere i problemi urgenti della società moderna.


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti