Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3389
TOKYO, 17 dicembre 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il prossimo lancio di due nuovi moduli HVIGBT X-Series dual type HV100 in grado di garantire maggiore potenza, efficienza e affidabilità nei sistemi inverter per grandi apparecchiature industriali, come sistemi ferroviari e del settore dell'energia elettrica. I moduli raggiungono valori nominali di corrente dual type a 600 A leader del settore* con una tensione di isolamento di 10 kVrms, ritenuta senza precedenti tra i moduli in silicio HVGBT con valore nominale di 3,3 kV. La spedizione dei campioni inizierà ad aprile 2021.
Modulo HVIGBT X-Series dual type HV100
Prodotto | Modello | Valore nominale | Spedizione dei campioni |
---|---|---|---|
Modulo X-Series HVIGBT dual type HV100 |
CM450DE-66X | 3,3 kV/450 A | A partire da aprile 2021 |
CM600DE-66X | 3,3 kV/600 A |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.