Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3394
TOKYO, 4 febbraio 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale (IA) che utilizza i dati sulla velocità di uno tsunami rilevati da radar per prevedere i livelli di inondazione dell'acqua1 nelle aree interne, collaborando con la Society for the Promotion of Construction Engineering della General Incorporated Foundation. L'IA incorpora la tecnologia di IA Maisart®2 di Mitsubishi Electric per generare previsioni estremamente accurate pochi secondi dopo l'individuazione di uno tsunami, velocizzando così la formulazione dei piani di evacuazione per prevenire o mitigare i disastri nelle aree interne locali.
Fasi di apprendimento e funzionamento dell'IA basata su radar per la previsione del livello di inondazione dello tsunami
Metodo di previsione dell'inondazione | Prestazioni | |
---|---|---|
Nuova tecnologia | Grazie alle simulazioni, l'IA impara a prevedere i livelli di inondazione in base ai dati sulla velocità dello tsunami | Previsioni con margine di errore di 1 m in pochi secondi |
Metodi convenzionali | Le previsioni vengono eseguite in base ai dati di simulazione senza elaborazione/analisi da parte dell'IA | Previsioni con margine di errore di circa 3 m in pochi minuti |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.