Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3413
TOKYO, 27 maggio 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo: 6503) ha annunciato oggi che investirà 167 milioni di lire turche (circa 18 milioni di dollari USA) per aumentare la capacità produttiva di Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey (MACT), la base produttiva dei sistemi di condizionamento dell'aria in Turchia.
Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey
La produzione annuale combinata di pompe di calore ATW (Air-to-Water) di recente introduzione e di condizionatori d'aria per ambienti ammonterà a un milione di unità, rispetto all'attuale produzione di 500.000 dei soli condizionatori d'aria per ambienti. La nuova produzione di unità ATW inizierà ad agosto 2022 e la produzione estesa di condizionatori d'aria per ambienti inizierà il prossimo ottobre. Le misure ambientali da adottare in fabbrica includeranno l'introduzione di apparecchiature di produzione a risparmio energetico e sistemi di movimentazione elettronici.
Nei mercati europeo e turco degli impianti di riscaldamento, i riscaldatori a caldaia basati sui combustibili fossili vengono rapidamente sostituiti con pompe di calore ATW e riscaldatori d'acqua in linea con le politiche di decarbonizzazione europee. Inoltre, la necessità di condizionatori d'aria è aumentata a causa dei protocolli che imponevano la permanenza a casa implementati in risposta alla pandemia di Coronavirus. In prospettiva futura, si prevede che la domanda di condizionatori d'aria continuerà a crescere. Mitsubishi Electric intende ora contribuire a soddisfare questa maggiore domanda producendo le nuove unità ATW e ampliando la produzione di condizionatori d'aria per ambienti in Turchia per i mercati europeo e turco.
Presidente | Shingo Nonoue |
---|---|
Ubicazione | Manisa, Turchia |
Capitale | 406,2 milioni di lire turche (circa 44 milioni di dollari USA) (Proprietà: 100% Mitsubishi Electric Corporation) |
Superficie dello stabilimento | Circa 60.000 metri quadrati (superficie calpestabile: circa 40.000 metri quadrati) |
Attività | Sviluppo e produzione di condizionatori per ambienti |
Dipendenti | Circa 450 |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.