Comunicati stampa

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare l'ascensore Diamond-Trac 2Il modello senza locale macchine consente di risparmiare spazio, migliorare l'efficienza e offrire un funzionamento "touchless"

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3448

TOKYO, 4 novembre 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il Diamond-Trac® 2, un nuovo ascensore senza locale macchine della serie Diamond-Trac®, caratterizzato da design salvaspazio, migliore efficienza operativa e un pannello operativo "touchless" nell'atrio, per edifici residenziali, uffici e hotel nel mercato statunitense. Mitsubishi Electric US, Inc. avvierà la vendita il 12 novembre, con l'obiettivo di andare oltre il raddoppio delle vendite annuali in questa categoria.

  • Ascensore Diamond-Trac® 2 di Mitsubishi Electric

  • Pannello operativo "touchless" nell'atrio

  • Immagine del touchscreen

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)Design salvaspazio per edifici dal layout più aperto
    • Modificando la disposizione delle attrezzature, le dimensioni dell'area della fossa sono diminuite di circa il 5-10% rispetto al modello Diamond-Trac® esistente, liberando spazio per consentire un design più flessibile degli edifici.
  2. 2)Il sistema di assegnazione in base alla destinazione (Destination Oriented Allocation System, DOAS®) migliora l'interfaccia e l'esperienza utente
    • Il sistema opzionale di assegnazione in base alla destinazione (Destination Oriented Allocation System, DOAS®), applicabile a unità multiple controllate in gruppo, migliora l'efficienza operativa attraverso l'uso di una tecnologia di IA proprietaria.
    • Le funzioni operative avanzate soddisfano le esigenze del mercato statunitense, come la precisa gestione coordinata delle cabine, per ridurre al minimo i tempi di attesa e di viaggio nei periodi con traffico ridotto.
    • Il pannello operativo nell'atrio migliora l'esperienza utente con design decorativi selezionati dal proprietario dell'edificio.
  3. 3)PureRide™, un sistema di controllo dell'ascensore semplice e "touchless"
    • Il sistema opzionale PureRide™ con sensore di prossimità, consente agli utenti di utilizzare gli ascensori in modalità "touchless", per un funzionamento sicuro e confortevole, nel rispetto delle più recenti esigenze.

Dettagli sulle vendite

Nome prodotto Utilizzo Capacità Velocità* Lancio Prezzo
Diamond-Trac® 2 Passeggeri Da 2.500 a 4.000 lb 200 - 500 fpm 12 nov. 2021 Previo preventivo
  1. *200-350 fpm con carico di 4.000 lb

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti