Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3463
TOKYO, 2 dicembre 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere ricevuto il riconoscimento R&D 100 Award 2021 dalla pubblicazione statunitense R&D World per il suo interruttore aperto di bassa tensione (World Super AE V Series Classe C), un dispositivo di commutazione che protegge i sistemi di distribuzione dell'alimentazione a bassa tensione nelle fabbriche e negli edifici. Oggi Mitsubishi Electric, con il premio di quest'anno, ha raggiunto il numero di 27 R&D 100 Award.
Interruttore aperto di bassa tensione World Super AE V Series classe C.
I sistemi di alimentazione a bassa tensione in ingresso/uscita negli edifici, nelle fabbriche e negli impianti a energia rinnovabile, devono essere controllati da remoto per migliorare la manutenzione e l'efficienza operativa. Tradizionalmente, si utilizza un meccanismo a molla per aprire e chiudere gli interruttori aperti, che rappresentano una parte fondamentale delle apparecchiature di distribuzione dell'alimentazione a bassa tensione. Per controllare da remoto l'interruttore, la molla deve essere caricata dal motore, che richiede l'integrazione di un gran numero di parti nell'unità di controllo, con conseguente e significativo aumento dei costi e dei requisiti di manutenzione.
Il nuovo interruttore aperto ad azionamento elettromagnetico di Mitsubishi Electric con strutture inclinate e dispositivo di chiusura magnetico nel nucleo di ferro mobile, richiede appena lo stesso livello di potenza di azionamento di un comando motorizzato, tuttavia il suo meccanismo di azionamento richiede il 46% in meno di componenti, riducendo così del 30% i requisiti di manutenzione. Inoltre, l'azionamento diretto dell'interruttore tramite un elettromagnete elimina la necessità di caricare la molla, con una riduzione netta dell'energia elettrica necessaria per aprire e chiudere il circuito pari all'88%.
Mitsubishi Electric, che ha ottenuto un altro prestigioso R&D 100 Award, si impegna a promuovere lo sviluppo di dispositivi di commutazione di potenza di nuova generazione, con l'obiettivo di continuare a fornire prodotti che i clienti possano utilizzare con la massima sicurezza e protezione nei loro impianti elettrici.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.