Comunicati stampa

La nuova tecnologia di Mitsubishi Electric chiarisce i fondamenti logici del controllo IAElimina le scatole nere dell'intelligenza artificiale per creare un'IA più comprensibile

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3466

TOKYO, 14 dicembre 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo: 6503) ha annunciato oggi che, insieme al RIKEN (Istituto di ricerca chimica e fisica), ha sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale che rende più chiari i fondamenti logici alla base di ciascun sistema di controllo basato su IA, per consentire un'implementazione sicura di tali sistemi nelle infrastrutture e nelle diverse apparecchiature. Mitsubishi Electric fornirà la nuova tecnologia nella linea di prodotti Maisart®*.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea tecnologia d'avanguardia) Maisart

Caratteristiche dello sviluppo

  1. 1)L'uso graduale della nuova IA crea fondamenti logici di controllo espliciti
    • Per mezzo della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente di esercizio dell'apparecchiatura, la nuova IA consente di identificare e quantificare rapidamente i parametri fisici con una simulazione, invece di effettuare misurazioni con numerosi sensori. I precedenti dati di lavoro possono essere utilizzati per apprendere i valori dei sensori dell'apparecchiatura e le quantità fisiche, in questo modo è possibile prevedere le variazioni future dell'ambiente di esercizio.
    • Utilizzando i valori previsti e i parametri specificati, la simulazione è in grado di prevedere con precisione le variazioni nell'ambiente di esercizio e crea, di conseguenza, un piano di controllo ottimale nel programma di pianificazione.
    • Mediante la visualizzazione dei valori previsti, delle variazioni dell'ambiente di lavoro e di un piano di controllo, la nuova intelligenza artificiale rende chiari i fondamenti logici di controllo per eliminare le scatole nere. Aumentando il livello di sicurezza per il controllo delle apparecchiature e la conferma operativa, la nuova tecnologia di intelligenza artificiale consentirà di utilizzare in sicurezza le apparecchiature di condizionamento dell'aria, le infrastrutture dotate di IA ecc., mentre i responsabili potranno avere chiare le basi del loro controllo IA, ad esempio quando rispondono ai reclami.
  2. 2)La nuova intelligenza artificiale permette di chiarire le cause del malfunzionamento di un'apparecchiatura
    • Questa tecnologia IA determina i parametri fisici, quindi confronta i precedenti valori effettivi con i valori previsti o pianificati e visualizza le deviazioni presenti. In caso di malfunzionamento, identifica eventuali deviazioni dai valori previsti e si avvale dei parametri fisici per identificare la causa del malfunzionamento dovuto alla mancata implementazione dei controlli nel modo previsto.
    • Inoltre, se il sistema di controllo funziona come pianificato ma produce risultati imprevisti, è possibile riconoscere rapidamente le anomalie di un'apparecchiatura o le variazioni dell'ambiente di esercizio, pertanto è possibile eseguire le operazioni di manutenzione e ripristino prima che si verifichi effettivamente un guasto.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti