Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sviluppa il prototipo di antenna più piccolo al mondo per il posizionamento basato su satellite ad alta precisione in quattro bande di frequenzaConsentirà di velocizzare il posizionamento estremamente accurato per la guida autonoma e molto altro ancora

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3480

TOKYO, 17 gennaio 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di un prototipo dell'antenna più piccola al mondo* per il posizionamento basato su satellite ad alta precisione in quattro bande di frequenza, utilizzate dai principali sistemi di posizionamento satellitare e servizi di aumento della precisione di posizionamento.** Questa antenna estremamente compatta, che dovrebbe essere installata su diversi veicoli e perfino sui droni, consentirà di velocizzare il posizionamento basato su satellite ad alta precisione per la guida autonoma e molte altre applicazioni.

  1. *In data 17 gennaio 2022, tra le antenne per il posizionamento satellitare ad alta precisione in quattro bande di frequenza (secondo Mitsubishi Electric)
  2. **Servizi che forniscono informazioni per la correzione degli errori di posizionamento e la conferma dell'affidabilità del posizionamento
  • Prototipo di antenna compatta per dispositivi di posizionamento satellitare

  • Esempi di applicazioni di posizionamento satellitare

Caratteristiche

  1. 1)La tecnologia proprietaria consente di ottenere l'antenna a 4 bande più piccola al mondo per diversi veicoli
    • I due elementi lineari dell'antenna sono piegati e cablati in modo tridimensionale e simmetrico su ciascuno dei quattro strati in resina stampata, perpendicolari alla superficie orizzontale del modulo. Questo design unico ha permesso di ottenere l'antenna a quattro bande più piccola al mondo per il posizionamento basato su satellite ad alta precisione di diversi veicoli autonomi, tra cui droni, piccoli trattori e automobili.
    • La larghezza di banda L1 del prototipo, che è circa il triplo di quella del modello esistente dell'azienda, viene ottenuta con il cablaggio tridimensionale*** e una configurazione dell'antenna ottimizzata per gli spazi limitati. Inoltre, la nuova antenna supporta i principali sistemi di posizionamento satellitare e aumento della precisione di posizionamento a livello mondiale.
    1. ***Si ottiene con un dispositivo di interconnessione stampato (MID) in cui elettrodi, circuiti, ecc. si formano sulle superfici degli strati tridimensionali in resina stampata
  2. 2)L'esclusiva struttura rende possibile la soppressione delle onde multipath per un posizionamento più preciso
    • La precisione di posizionamento è migliorata grazie all'esclusiva struttura dell'antenna, che combina elementi lineari e ad anello per ridurre la radiazione del lobo posteriore, sopprimendo così le onde multipath riflesse dal suolo.
    • È stato possibile ottenere compattezza e soppressione delle onde multipath senza aumentare le dimensioni dell'antenna, contrariamente ai tradizionali metodi di soppressione delle onde multipath.

Sviluppi futuri

In futuro, Mitsubishi Electric eseguirà ricerche sulle applicazioni pratiche valutando la precisione di posizionamento del prototipo durante le prove in ambiente esterno.

Specifiche dell'antenna

Nuova antenna Modello A dell'azienda Modello B dell'azienda Modello C dell'azienda
Dimensioni
(case incluso)
Superficie orizzontale 59 mm x 59 mm 140 mm x 140 mm 160 mm di diametro 76 mm di diametro
Altezza 33 mm 62 mm 60 mm 35 mm

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti