Comunicati stampa

Mitsubishi Electric si appresta a lanciare il circuito integrato ad alta tensione (600 V) con driver a mezzo ponte e diodi di bootstrap (BSD)Consente di progettare sistemi con inverter con meno parti

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3486

TOKYO, 9 febbraio 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un circuito integrato ad alta tensione (HVIC) (600 V) con driver a mezzo ponte e dotato di diodi di bootstrap (BSD) incorporati che possono aiutare a ridurre il numero di parti necessarie nei sistemi con inverter. Il nuovo circuito integrato ad alta tensione (HVIC), progettato per i circuiti che azionano i semiconduttori di potenza nei sistemi con inverter a bassa capacità, consentirà di ridurre il consumo energetico degli elettrodomestici, delle biciclette elettriche e di altri prodotti elettrici. Le vendite inizieranno il 1° aprile.

Nuovo circuito integrato ad alta tensione (HVIC) da 600 V con diodi di bootstrap (BSD) (M81777FP)

La domanda di circuiti integrati ad alta tensione (HVIC) che azionano i semiconduttori di potenza nei sistemi con inverter per l'uso nei sistemi di controllo dei motori è in crescita, poiché questi dispositivi contribuiscono al risparmio di energia e al miglioramento delle prestazioni dei prodotti di consumo e delle apparecchiature industriali.

Programma di vendita

Prodotto Modello Specifica Rilascio
HVIC da 600 V M81777FP 600 V / +0,2 A, -0,35 A 1° aprile 2022

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)Diodi di bootstrap (BSD) incorporati che aiutano a ridurre il numero di parti necessarie nei sistemi con inverter
    • Il nuovo circuito integrato ad alta tensione (HVIC) di Mitsubishi Electric per sistemi con inverter è dotato di diodi di bootstrap (BSD) che consentono di progettare sistemi con inverter e cablaggi ad alta tensione con un numero inferiore di parti.
  2. 2)Il semiconduttore di ossido di metallo (MOS) ad alta tensione dei diodi di bootstrap (BSD) garantisce un'elevata resistenza ai disturbi
    • La struttura MOS ad alta tensione proprietaria di Mitsubishi Electric sopprime la dispersione di corrente durante la ricarica.
    • La struttura MOS è priva di elementi parassiti che possono causare malfunzionamenti dovuti ai disturbi durante la commutazione degli inverter (disturbo di picco potenziale negativo generato nel diodo di libera circolazione durante la modalità di reflusso).
  3. 3)Compatibile con il modello M81776FP esistente
    • Il nuovo profilo esterno (Small Outline Package a 8 pin) del circuito integrato ad alta tensione (HVIC), la disposizione dei pin e le proprietà elettriche sono compatibili con il modello esistente (M81776FP) per una sostituzione notevolmente semplificata.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti