Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia il modulo semiconduttore di potenza "SLIMDIP-X"Grazie alla riduzione della resistenza termica e del rumore sarà possibile realizzare sistemi con inverter più semplici e piccoli per le apparecchiature

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3488

TOKYO, 15 febbraio 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 18 febbraio sarà rilasciato il suo nuovo modulo semiconduttore di potenza SLIMDIP-X, che garantisce un livello di resistenza termica e rumorosità ridotto per l'uso nei sistemi con inverter per elettrodomestici. Secondo le previsioni, questo nuovo modulo della serie SLIMDIP™ contribuirà a semplificare e ridurre le dimensioni dei sistemi con inverter utilizzati in prodotti quali condizionatori d'aria, lavatrici e frigoriferi.

SLIMDIP-X

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)La resistenza termica ridotta contribuirà a semplificare il design termico
    • Un nuovo materiale isolante consente di ridurre la resistenza termica tra il chip e il case di circa il 35% rispetto al modulo SLIMDIP-L esistente, mentre la corrente nominale è stata aumentata a 20 A.
    • La soppressione dell'alta temperatura nell'IGBT a conduzione inversa (RC-IGBT) contribuirà a semplificare il design termico dei sistemi con inverter.
  2. 2)La rumorosità ridotta contribuirà a realizzare sistemi con inverter più piccoli e a costi inferiori
    • La tecnologia di riduzione del rumore implementata nell'RC-IGBT contribuisce a ridurre il numero di componenti per la soppressione del rumore, con conseguente riduzione dei costi dei sistemi con inverter.
  3. 3)La compatibilità del package serie SLIMDIP contribuisce a ridurre i tempi di progettazione
    • L'adozione di un package compatibile con la serie SLIMDIP, comprese le dimensioni e la disposizione dei pin (aumentando comunque la corrente nominale), contribuirà a ridurre notevolmente la durata della fase di progettazione dei sistemi con inverter.

Programma di vendita

Prodotto Modello Spedizione
SLIMDIP SLIMDIP-X 18 febbraio 2022

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti