Comunicati stampa

Mitsubishi Electric inizia la fornitura di campioni del diodo laser DFB da 50 Gbps per le stazioni base per telefonia mobile 5GSupporta la trasmissione di dati ad alta velocità e ad alta capacità

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3495

TOKYO, 3 marzo 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 4 marzo inizierà la spedizione di campioni del suo diodo laser a retroazione distribuita (DFB) da 50 Gbps per le comunicazioni in fibra ottica per le stazioni base per telefonia mobile di quinta generazione (5G). Il nuovo diodo è completamente conforme a tutti gli standard relativi ai ricetrasmettitori ottici e raggiunge la gamma di temperature d'esercizio più ampia* del settore per la trasmissione di dati ad alta velocità e ad alta capacità nelle reti mobili 5G. Questo sarà esposto in occasione della Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2022 (OFC) che si terrà a San Diego, USA, dall'8 al 10 marzo.

  1. *Dal 3 marzo 2022, secondo le ricerche di Mitsubishi Electric

Diodo laser DFB da 50 Gbps (ML771AA74T)

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)Supporta le comunicazioni 5G a 50 Gbps ad alta velocità e ad alta capacità in formato PAM4
    • Le caratteristiche di risposta in frequenza del nuovo diodo laser DFB di Mitsubishi Electric sono compatibili con la modulazione di ampiezza di impulso a 4 livelli (PAM4) per la modulazione del segnale multilivello, che supporta velocità di trasmissione fino a 50 Gbps. Inoltre, la gamma di temperature d'esercizio da -40 °C a 90 °C, leader del settore, elimina la necessità di qualsiasi unità di controllo della temperatura, contribuendo a ridurre il consumo energetico delle stazioni base per telefonia mobile.
  2. 2)Conformità allo standard TO-56 CAN per package di ricetrasmettitori ottici compatti
    • Il nuovo package del diodo è conforme allo standard industriale TO-56 CAN ed è compatibile con lo standard dei ricetrasmettitori compatti SFP56 adottato per il diodo laser DFB da 25 Gbps di Mitsubishi Electric (modello ML764AA58T; produzione interrotta).

Specifiche principali e programma di vendita

Prodotto Modello Lunghezza d'onda Temperatura di esercizio Potenza di uscita ottica Spedizioni dei campioni
Diodo laser
DFB da 50 Gbps
ML771AA74T 1310 nm Da -40 °C a 90 °C 8 mW 4 marzo 2022

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti