Comunicati stampa

Mitsubishi Electric completa le verifiche iniziali di QZS-1R, il successore del satellite Michibiki Quasi-Zenith originaleSupporterà la società grazie al posizionamento ad alta precisione a livello centimetrico

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3502

TOKYO, 24 marzo 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver completato la verifica iniziale delle funzioni e delle prestazioni delle apparecchiature di bordo del satellite QZS-1R, che l'azienda ha costruito e consegnato all'ufficio di Gabinetto del Giappone e che ora si trova in un'orbita prossima allo Zenit come successore del satellite Michibiki Quasi-Zenith originale (QZS-1).
Insieme a Quasi-Zenith Satellite System Services Inc. con cui ha anche completato i test dei sistemi di terra correlati, l'ufficio di Gabinetto del Giappone darà il via a diversi servizi di posizionamento tramite QZS-1R.
Mitsubishi Electric, oltre al supporto di questi servizi, continuerà a sviluppare sistemi satellitari che l'azienda intende fornire per i prossimi satelliti (da QZS-5 a QZS-7) e che supporteranno il posizionamento avanzato, sostenibile e ad alta precisione in Giappone.

  • Illustrazione di QZS-1R

  • Logo di QZS-1R

Panoramica di QZS-1R

Il satellite QZS-1R è stato lanciato il 26 ottobre 2021 dall'isola di Tanegashima nella Prefettura di Kagoshima. Rispetto al primo satellite Michibiki, per QZS-1R è stata migliorata la durata prevista che dovrebbe prolungare la vita utile del satellite di circa cinque anni rispetto al suo predecessore. QZS-1R, insieme ai satelliti QZS-2, 3 e 4 (lanciati tutti nel 2017), supporterà posizionamento, aumento del posizionamento ad alta precisione e altri servizi satellitari.

Nome QZS-1R
Massa Massa a secco*: circa 1,6 tonnellate; massa al lancio: circa 4,0 tonnellate
Dimensioni Stivato: circa 5,4 m x 2,9 m x 2,9 m; apertura alare: circa 19 m
Orbita Orbita prossima allo Zenit
Vita utile Oltre 15 anni
  1. *La massa a secco è la massa del satellite senza propellente.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media