Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3505
TOKYO, 29 marzo 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 28 aprile lancerà il simulatore 3D "MELSOFT Gemini", che velocizzerà la progettazione e la costruzione degli impianti di produzione utilizzando lo spazio digitale per simulare e verificare le operazioni di produzione in un ambiente tridimensionale. Collegandosi a una serie di software e dispositivi industriali, MELSOFT Gemini sarà in grado di visualizzare, simulare e semplificare i processi di produzione, dalla progettazione al funzionamento e alla manutenzione degli impianti di produzione.
Simulazione della linea di produzione
Simulazione della progettazione dell'impianto di produzione
La recente pandemia ha causato restrizioni alla mobilità umana e alle comunicazioni faccia a faccia, rendendo difficile per i produttori installare e gestire gli impianti di produzione. Nel frattempo, il settore manifatturiero sta registrando una crescente domanda di trasformazione digitale degli stabilimenti. Queste tendenze del settore hanno portato l'attenzione sull'uso dello spazio digitale per risolvere vari problemi nei siti di produzione. MELSOFT Gemini può aiutare a risolvere tali problemi e a semplificare i processi utilizzando lo spazio digitale per simulare il funzionamento degli impianti di produzione prima che vengano realizzati e messi in funzione.
In futuro, Mitsubishi Electric continuerà a fornire valore ai clienti durante l'intero ciclo di produzione grazie alle tecnologie digitali.
MELSOFT Gemini simula il funzionamento e il controllo delle linee e delle apparecchiature di produzione utilizzando uno spazio digitale 3D basato su PC, in modo da poter eseguire la verifica digitale per supportare il successivo lancio rapido e semplificato di apparecchiature e linee effettive. MELSOFT Gemini si collega ai simulatori MELSOFT, che sono disponibili separatamente come parte del pacchetto software "MELSOFT iQ Works", per simulare il controllo di dispositivi quali controller logici programmabili (PLC) e controller di movimento (servosistemi). Durante il processo di verifica, i tecnici dell'impianto possono controllare lo stato dello stabilimento di produzione pianificato osservando il programma di sequenza PLC, esaminando le forme d'onda operative visualizzate e/o i dati video quando viene rilevato un errore.
MELSOFT Gemini si collega direttamente al simulatore MELSOFT e ai dispositivi industriali senza dover passare per un server OPC, consentendo l'aggiornamento dei dati 3D negli spazi digitali a una velocità circa 12 volte superiore rispetto agli ambienti OPC e tutto questo a partire dal 29 marzo 2022, secondo quanto affermato da Mitsubishi Electric. Controlli dettagliati per possibili interferenze operative possono inoltre ridurre la necessità di rielaborare i processi e contribuire a migliorare la qualità.
Nelle fasi di funzionamento e manutenzione, è possibile determinare rapidamente le cause di eventi anomali nella linea di produzione utilizzando i dati visivi forniti agli operatori di linea tramite MELSOFT Gemini.
Il menu hardware supportato (e-catalog) offre una selezione hardware di circa 2.500 tipi di diverse attrezzature di produzione, tra cui robot, trasportatori, macchine per la lavorazione e altro ancora, che possono essere combinati in uno stabilimento di produzione simulato in 3D tramite una semplice operazione di trascinamento e rilascio. Inoltre, è possibile impostare facilmente vari parametri sullo schermo 3D per regolare il layout della linea di produzione.
Grafici a linee, ad area, a barre e ad anello possono essere utilizzati per visualizzare e analizzare i dati di simulazione a diversi ritmi operativi di produzione, supportando così la progettazione di linee di produzione altamente efficienti. Lo stato operativo delle attrezzature, la durata delle attività di produzione, i tempi di attesa dei lavoratori, ecc. possono essere inoltre quantificati statisticamente e visualizzati con appositi grafici per identificare le diverse rese produttive e ritmi operativi, consentendo di progettare e aggiornare le linee con efficienza.
Nome prodotto | Modello | Termini | Prezzo | Rilascio |
---|---|---|---|---|
MELSOFT Gemini Professional |
SW1DND-3DSIMR-MQ12 | Licenza Professional Edition con un contratto di manutenzione del software di un anno | Open | Aprile 28 |
MELSOFT Gemini Essentials |
SW1DND-3DSIME-MQ12 | Licenza Essentials Edition con contratto di manutenzione del software di un anno | ||
MELSOFT Gemini Professional Maintenance |
SW1DND-3DSIMR-HQ12 | Contratto di manutenzione del software di un anno per Professional Edition | ||
MELSOFT Gemini Essentials Maintenance |
SW1DND-3DSIME-MHQ12 | Contratto di manutenzione del software di un anno per Essentials Edition |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.