Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3522
Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey (fabbrica 1)
TOKYO, 27 maggio 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che investirà 1,44 miliardi di lire turche (113 milioni di dollari statunitensi) in un nuovo stabilimento presso Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company (MACT), la base di produzione di sistemi di climatizzazione per l'azienda in Turchia. L'espansione aumenterà la capacità produttiva annuale di MACT per le pompe di calore ATW (Air-to-Water)* a 300.000 unità (100.000 unità in più rispetto alla capacità attuale) e per i climatizzatori per ambienti a 1.100.000 unità (300.000 unità in più). La produzione inizierà a febbraio 2024.
Mitsubishi Electric sta ampliando la propria attività globale nel settore dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) nell'ambito di una strategia di espansione fino al 2025, incentrata soprattutto sul mercato europeo dei sistemi di riscaldamento. È in corso una rapida sostituzione dei tradizionali riscaldatori a caldaia che utilizzano combustibili fossili con pompe di calore ATW, in linea con le politiche di decarbonizzazione europee, che sta determinando una crescita veloce del mercato ATW in Turchia e in tutta Europa. Allo stesso tempo, il continuo cambiamento climatico genera una maggiore domanda di climatizzatori per ambienti, che vengono visti dai consumatori locali sempre più come prodotti comuni anziché beni di lusso.
Tra le misure ecosostenibili per la riduzione delle emissioni di CO2 presso l'impianto ci sono un migliore isolamento termico, il recupero di calore dell'aria di scarico e l'uso efficace di energia rinnovabile.
Mitsubishi Electric ha effettuato investimenti continui in MACT fin dalla costituzione della società controllata nel 2016, compreso un ulteriore investimento di 222 milioni di lire turche (17,3 milioni di dollari statunitensi) nel 2021.
Presidente | Shingo Nonoue |
---|---|
Ubicazione | Manisa, Turchia |
Capitale | 571,3 milioni di lire turche (44,7 milioni di dollari statunitensi) (Proprietà: 100% Mitsubishi Electric Corporation) |
Superficie dello stabilimento | Circa 60.000 metri quadrati (superficie calpestabile: circa 40.000 metri quadrati) |
Attività | Sviluppo e produzione di sistemi aria-acqua e climatizzatori per ambienti |
Dipendenti | Circa 630 |
(ad aprile 2022)
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.