Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia un modulo MOSFET RF al silicio ad alta potenza da 50 W per ricetrasmittenti radio commercialiIl modulo contribuirà ad ampliare la portata di comunicazione e a ridurre il consumo energetico

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3537

Modulo MOSFET RF al silicio ad alta potenza (RA50H7687M1)


TOKYO, 14 luglio 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° agosto lancerà un modulo MOSFET (transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) a radiofrequenza (RF) al silicio ad alta potenza da utilizzare negli amplificatori di potenza ad alta frequenza delle ricetrasmittenti radio commerciali. Si prevede che questo modello leader del settore1, che offre un'uscita di potenza di 50 W nella banda da 763 MHz a 870 MHz e un'elevata efficienza totale2 del 40%, contribuirà ad ampliare la portata delle comunicazioni radio e a ridurre il consumo energetico.

Le bande di frequenza da 150 MHz e 400 MHz utilizzate per vari sistemi wireless sono diventate congestionate in Nord America e in altri mercati, quindi, in risposta alle nuove esigenze, la banda da 700 MHz utilizzata in precedenza per le trasmissioni televisive analogiche, è stata riassegnata per le ricetrasmittenti radio commerciali, aumentando la domanda di radio che supportano questa banda. Tuttavia, gli amplificatori di potenza convenzionali sono soggetti a una notevole perdita di potenza, quindi sono necessari moduli MOSFET RF ad alta potenza che offrano un circuito integrato di accoppiamento dell'impedenza di ingresso/uscita3 e prestazioni di potenza di uscita garantite. Si prevede che il nuovo MOSFET RF al silicio ad alta potenza (RA50H7687M1), in grado di ottenere un'uscita di potenza senza pari e un'elevata efficienza totale per le radio commerciali compatibili con la banda a 700 MHz, amplierà la portata di comunicazione e diminuirà il consumo energetico di tali radio.



  1. 1In data 14 luglio 2022, secondo la ricerca di Mitsubishi Electric sugli amplificatori di potenza nella banda da 763 MHz a 870 MHz con una potenza di ingresso di 50 mW
  2. 2Efficienza della potenza convertita in onde ad alta frequenza
  3. 3Circuito che sopprime le perdite e trasmette i segnali accoppiando le impedenze di ingresso e uscita

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti