Comunicati stampa

Mitsubishi Electric inizia la fornitura di campioni di sensori a infrarossi a diodo termico da 80x60 pixel in grado di misurare temperature fino a 200 °CMisure accurate di temperature elevate in cucine e stabilimenti industriali per maggiore praticità e sicurezza

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3561

Sensore a infrarossi a diodo termico (MelDIR) in grado di eseguire misurazioni fino a 200 °C.


TOKYO, 6 dicembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° febbraio 2023 inizierà la fornitura di campioni di un nuovo sensore termico in grado di effettuare misurazioni di temperatura fino a 200 °C.
L'attuale sensore MelDIR, lanciato nel 2019, misura temperature da -5 °C a 60 °C per applicazioni quali riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC), sicurezza, conteggio delle persone ed edifici intelligenti. In risposta alle crescenti esigenze di misurazione delle temperature elevate in cucine e stabilimenti industriali, il nuovo sensore MelDIR "MIR8060B3" utilizza l'elaborazione avanzata dei segnali e obiettivi ottimizzati per misurare temperature fino a 200 °C. Si prevede inoltre di contribuire ad abbreviare i tempi tra la pianificazione del prodotto e la produzione mediante strumenti di supporto per gli utenti, quali immagini termiche di esempio, kit dimostrativi e progetti di riferimento.1



  1. *Informazioni per la progettazione di software e hardware

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti