Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3562
Confronto tra le tecnologie IA convenzionali e sviluppate di recente
TOKYO, 7 dicembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di una tecnologia di IA per rilevare comportamenti pericolosi applicando l'analisi dei movimenti KOTSUMON®*, una delle tecnologie di IA proprietaria dell'azienda, denominata Maisart®**. La soluzione analizza i movimenti di più persone in un video per identificare eventuali comportamenti violenti.
È in crescente aumento l'esigenza di rilevare con precisione comportamenti pericolosi in aree pubbliche come stazioni ferroviarie e aeroporti. Tuttavia, può risultare difficile monitorare rapidamente aree di grandi dimensioni e identificare con precisione atti di violenza. Mentre la tecnologia di IA viene sempre più utilizzata per analizzare le caratteristiche e il comportamento umano dalle immagini video, l'intelligenza artificiale convenzionale ha difficoltà ad analizzare le posture e i movimenti di due persone per determinare la loro relazione comportamentale, ad esempio la differenza tra una stretta di mano e un comportamento violento.
D'altra parte la nuova tecnologia di IA di Mitsubishi Electric analizza i movimenti di più persone in un video, convertendo i movimenti in punti dati della postura e quindi stabilisce il rapporto comportamentale dei movimenti da parte di persone che stanno interagendo. Secondo ricerche aziendali, un comportamento pericoloso può essere rilevato circa il 90% delle volte.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.