Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia il modulo semiconduttore di potenza "SLIMDIP-Z"L'elevata corrente nominale di 30 A contribuisce a semplificare e ridurre le dimensioni dei sistemi con inverter per elettrodomestici

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3564

SLIMDIP-Z


TOKYO, 13 dicembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che nel mese di febbraio 2023 sarà rilasciato il suo nuovo modulo semiconduttore di potenza SLIMDIP-Z, che garantisce una corrente nominale elevata di 30 A per l'uso nei sistemi con inverter per elettrodomestici. Il modulo compatto consentirà alla serie SLIMDIP™ di soddisfare una più ampia gamma di esigenze di potenza e dimensioni per le unità basate su inverter, semplificando e riducendo le dimensioni dei sistemi per prodotti multifunzionali e sofisticati come condizionatori d'aria, lavatrici e frigoriferi.

La domanda di semiconduttori di potenza in grado di convertire in modo efficiente l'energia elettrica è in continua crescita per contribuire alla realizzazione di un mondo a basse emissioni di carbonio. Nel 1997, Mitsubishi Electric ha commercializzato il suo primo DIPIPM™, un modulo di potenza intelligente ad alte prestazioni con struttura transfer-mold che incorporava un dispositivo di commutazione e un IC di controllo per l'azionamento e la protezione dell'elemento di commutazione. Da allora, i DIPIPM sono stati ampiamente adattati per l'uso in elettrodomestici di grandi dimensioni e inverter per motori industriali, contribuendo alla riduzione delle dimensioni e all'efficienza energetica delle schede degli inverter.


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti