Comunicati stampa

Mitsubishi Electric inizia la fornitura di campioni del modulo HVIGBT X-Series dual-type HV100Per sistemi inverter estremamente potenti ed efficienti utilizzati per sistemi ferroviari, nel settore dell'energia elettrica e altro ancora

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3593

Modulo HVIGBT X-Series dual-type HV100


TOKYO, 25 aprile 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 31 maggio inizierà la spedizione dei campioni di un nuovo modulo transistor bipolare a gate isolato ad alta tensione (HVIGBT) X-Series dual-type HV100, che garantisce maggiore potenza, efficienza e affidabilità nei sistemi inverter per grandi apparecchiature industriali, come sistemi ferroviari e del settore dell'energia elettrica. Il modulo dual-type, con tensione ammissibile di 4,5 kV e una resistenza dielettrica di 10,2 kVrms, ha una potenza nominale di 450 A, ritenuta senza precedenti tra i moduli in silicio HVIGBT da 4,5 kV.1 Il prodotto sarà presentato in occasione dei principali eventi fieristici, tra i quali PCIM (Power Conversion Intelligent Motion) Europe 2023 a Norimberga, Germania, dal 9 all'11 maggio.

I semiconduttori di potenza, che abilitano una conversione efficiente dell'energia elettrica, sono utilizzati in maniera crescente come dispositivi chiave che possono contribuire a ridurre l'impronta di carbonio della società globale, in particolare nell'industria pesante, in cui questi dispositivi vengono utilizzati in apparecchiature di conversione di potenza, come gli inverter nei sistemi di trazione ferroviari e di trasmissione CC. In risposta alla crescente domanda di dispositivi ad alta potenza, ad alta efficienza e con un'ampia gamma di capacità di uscita, Mitsubishi Electric nel 2021 ha rilasciato due versioni (3,3 kV/450 A e 3,3 kV/600 A) del modulo HVIGBT X-Series dual-type HV100 a elevata potenza dielettrica. Nel prossimo futuro, il nuovo modulo X-Series dual-type HV100 garantirà una potenza in uscita ancora maggiore, una maggiore efficienza e una migliore affidabilità del sistema per gli inverter utilizzati in apparecchiature industriali di grandi dimensioni che richiedono un'elevata resistenza dielettrica.


  1. 1Secondo una ricerca condotta da Mitsubishi Electric il 25 aprile 2023, rispetto ai moduli Si IGBT i package HV100 dual-type garantiscono una tensione ammissibile di 4,5 kV e una tensione di isolamento di 10,2 kVrms.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media