Comunicati stampa

Mitsubishi Electric ottiene il primo funzionamento a banda larga al mondo di sistemi 4G, 5G e oltre il 5G/6G con amplificatore di potenza GaN singoloQuesta tecnologia consente di realizzare la condivisione di unità radio e stazioni base efficienti dal punto di vista energetico

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3611

Immagine di stazioni base con amplificatori precedenti/nuovi


TOKYO, 8 giugno 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato quello che si ritiene essere il primo* amplificatore di potenza in nitruro di gallio (GaN) a raggiungere una gamma di frequenza di 3.400 MHz utilizzando un singolo amplificatore di potenza al mondo. L'azienda ne ha dimostrato la possibilità di utilizzo per sistemi di comunicazione 4G, 5G e oltre il 5G/6G che operano a frequenze diverse in una singola stazione base. Si prevede che l'amplificatore consentirà la condivisione dell'unità radio (ricetrasmettitore) per diversi sistemi di comunicazione, così da realizzare stazioni base più efficienti dal punto di vista energetico. I dettagli tecnici saranno presentati questo mese, in occasione dell'evento IEEE International Microwave Symposium 2023.



  1. * Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data dell'8 giugno 2023

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti