Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3614
Illustrazione dei nuovi edifici di produzione a Owariasahi (città di Owariasahi, Prefettura di Aichi)
TOKYO, 20 giugno 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che investirà altri 42,5 miliardi di yen per costruire un secondo edificio per la realizzazione di prodotti per sistemi di controllo per l'automazione industriale (FA) nella città di Owariasahi, Prefettura di Aichi, parte del campus Nagoya Works. L'investimento iniziale, annunciato il 28 marzo 2022, riguardava un unico edificio di produzione, destinato a iniziare le attività ad aprile 2025. Questo piano è stato ampliato per aggiungere un secondo edificio di produzione il cui inizio delle attività è previsto per aprile 2027. Nel complesso, ciò porta l'investimento complessivo a 55,5 miliardi di yen.
I due edifici di produzione saranno strettamente integrati per snellire le operazioni. In queste fabbriche di nuova generazione verranno utilizzate sia le comunicazioni 5G che l'intelligenza artificiale, nonché la gestione avanzata della catena di approvvigionamento (SCM) e la gestione della catena di progettazione (ECM), in base al concetto "e-F@ctory"* di Mitsubishi Electric. Tra i vantaggi previsti ci sono l'accelerazione della produttività e dei cicli di miglioramento della qualità, tempi di consegna più brevi e una produzione di alta qualità e a elevata efficienza.
Oltre a realizzare un processo di produzione altamente automatizzato, si verificherà un rafforzamento della resistenza alle fluttuazioni della domanda migliorando l'efficienza logistica attraverso l'uso di robot mobili autonomi (AMR) e la produzione sincronizzata mediante l'utilizzo di Digital Twin, per garantire ai clienti una fornitura di prodotti stabile.
Inoltre, attraverso varie iniziative di riduzione delle emissioni di CO2 presso le nuove strutture, Mitsubishi Electric continuerà a offrire il proprio contributo alla realizzazione di una società a impatto zero.
I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.