Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3669
TOKYO, 7 febbraio 2024 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il suo nuovo piano ambientale 2025, che va da aprile 2024 a marzo 2026, basato sugli impegni a lungo termine del programma Environmental Vision 2050 dell'azienda1, incentrato sulla gestione delle questioni ambientali. L'azienda ha inoltre annunciato gli obiettivi aggiornati per la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 del gruppo, che sono stati certificati dal team dell'iniziativa per i target su base scientifica2 (Science-Based Targets initiative, SBTi) per la conformità con l'obiettivo di 1,5 °C previsto dall'accordo di Parigi.
Mitsubishi Electric, che ha posto la sostenibilità come pietra miliare della sua attività, della sua filosofia di gestione e della sua visione ambientale 2050, mira ad azzerare le emissioni nette di gas serra (GHG) nei suoi stabilimenti e uffici entro l'anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2031 e di fare altrettanto in tutta la sua catena di valore entro l'anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2051.
In prospettiva futura, Mitsubishi Electric continuerà a contribuire alla realizzazione di un ambiente globale sostenibile, implementando costantemente iniziative volte alla pianificazione ambientale e al raggiungimento degli obiettivi SBT, tra i quali la riduzione dell'impatto ambientale di tutta la sua catena di valore, per realizzare neutralità carbonica, economia circolare e obiettivi positivi in ottica ambientale3.
I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.