Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3682
DFB-CAN con monitoraggio della lunghezza d'onda integrato (ML973A71)
TOKYO, 21 marzo 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° aprile inizierà a spedire campioni del suo ultimo dispositivo ottico, un DFB1-CAN con monitoraggio della lunghezza d'onda integrato. Si prevede che questa innovativa sorgente luminosa, la prima del settore2 a utilizzare il package TO-56CAN3 per la comunicazione digitale coerente in grado di trasmettere a lunga distanza e ad alta velocità, contribuirà alla realizzazione di moduli ricetrasmettitori ottici estremamente piccoli e a ridotto consumo energetico.
Il traffico delle comunicazioni è in rapida crescita grazie ai progressi della tecnologia IoT, allo streaming video ad alta risoluzione e alla tecnologia IA generativa, che richiede alle reti velocità e capacità sempre maggiori. Tuttavia, velocità più elevate del segnale di comunicazione ottica possono causare distorsioni della forma d'onda dovute alla dispersione cromatica, che limita le distanze di trasmissione del segnale. La comunicazione digitale coerente corregge tali distorsioni utilizzando la tecnologia di elaborazione del segnale digitale, consentendo la trasmissione di segnali ottici a velocità e su distanze maggiori rispetto ai metodi di modulazione di intensità convenzionali. Parallelamente, l'uso dei moduli ricetrasmettitori ottici è in aumento man mano che il traffico di comunicazione ottica cresce. Entrambe le tendenze stanno stimolando la domanda di moduli ricetrasmettitori ottici e componenti correlati che combinano ingombro ridotto e basso consumo energetico.
Il nuovo package compatto DFB-CAN di Mitsubishi Electric include un chip laser DFB e un chip per il monitoraggio della lunghezza d'onda. Il suo consumo energetico ridotto di appena 1 W, senza precedenti, è stato ottenuto migliorando l'elemento a scambio termico per il controllo della temperatura nel chip laser DFB e ottimizzando il design per la dissipazione del calore. Inoltre, il chip per il monitoraggio della lunghezza d'onda di nuova progettazione consente un controllo della lunghezza d'onda ad alta precisione dell'uscita laser a 1.547,72 nm. Il dispositivo dovrebbe contribuire alla miniaturizzazione e al basso consumo energetico sia nei moduli ricetrasmettitori ottici per la comunicazione digitale coerente da 400 Gbps4 ampiamente diffusi sia nei moduli da 800 Gbps di nuova generazione attualmente in esame dall'Optical Internetworking Forum (OIF).5
I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.